15  Trabalhar com anotações

15.1  Acerca das descrições de imagens

15.1.1  O que é uma descrição de imagem?

Uma descrição de imagem é uma breve descrição textual em forma livre que é guardada num ficheiro de imagem de infravermelhos. Utiliza uma identificação padrão com o formato de ficheiro *.jpg e pode ser obtido por outro software.

15.1.1.1   Procedimento

15.2  Acerca das anotações de texto

15.2.1  O que é uma anotação de texto?

Uma anotação de texto é uma informação textual acerca de algo numa imagem e é composta por um grupo de pares de informação—etiqueta e valor. As anotações de texto são utilizadas para tornar o relatório e o pós-processamento mais eficientes,‎ através do fornecimento de informação essencial acerca da imagem,‎ tal como condições,‎ fotografias e informações sobre onde uma fotografia é tirada.
Uma anotação de texto é um formato de anotação patenteado da FLIR Systems ,‎ e a informação não pode ser lida por software de outros fornecedores. O conceito baseia-se fortemente numa interacção por parte do utilizador. Na câmara,‎ o utilizador pode seleccionar um ou vários valores para cada etiqueta. O utilizador também pode inserir valores numéricos,‎ e fazer com que a anotação de texto capture valores de medição a partir do ecrã.

15.2.2  Definição de etiqueta e valor

O conceito de anotação de texto baseia-se em duas definições importantes —etiqueta e valor. Os exemplos seguintes explicam a diferença entre as duas definições.
Company
Company A
Company B
Company C
Building
Workshop 1
Workshop 2
Workshop 3
Section
Room 1
Room 2
Room 3
Equipment
Tool 1
Tool 2
Tool 3
Recommendation
Recommendation 1
Recommendation 2
Recommendation 3

15.2.3  Exemplo de estrutura de marcação

O formato de ficheiro para um ficheiro de texto é *.tcf. Esta amostra de código é um exemplo de estrutura de marcação de tal ficheiro. Mostra como a marcação é apresentada no Bloco de notas. As palavras entre as chavetas são etiquetas e as palavras sem chavetas são valores.
<Company> Empresa A Empresa B Empresa C <Building> Oficina 1 Oficina 2 Oficina 3 <Section> Divisão 1 Divisão 2 Divisão 3 <Equipment> Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3 <Recommendation> Recomendação 1 Recomendação 2 Recomendação 3

15.2.4  Criar uma anotação de texto para uma imagem

15.2.4.1   Geral

Em FLIR Tools/Tools+‎,‎ pode criar uma anotação de texto para uma imagem. Isto pode ser feito na janela de edição de imagem.

15.2.4.2   Procedimento

15.2.5  Criar um modelo de anotação de texto

15.2.5.1   Geral

No FLIR Tools/Tools+‎,‎ pode criar modelos de anotação de texto no separador Modelos . Estes modelos podem ser transferidos para a câmara ou utilizados como modelo durante análises posteriores no programa.

15.2.5.2   Procedimento