1. Lei de Kirchhoff da radiação térmica:
2. 1.ª lei da termodinâmica:
3. Com base na ISO 13372:2004 (inglês)‎.
4. 2.ª lei da termodinâmica:
5. Isto é uma consequência da 2.ª lei da termodinâmica. A lei propriamente dita é mais complexa.
6. Com base na ISO 16714-3:2016 (inglês)‎.
7. A energia térmica faz parte da energia interna de um objeto.
8. Com base na ISO 16714-3:2016 (inglês)‎.
9. Com base na ISO 18434-1:2008 (inglês)‎
10. Lei de Fourier:
11. Trata-se da forma unidimensional da lei de Fourier,‎ válida para todas as condições de estado estacionário.
12. Com base na ISO 18434-1:2008 (inglês)‎.
13. Com base na ISO 16714-3:2016 (inglês)‎.
14. Com base na ISO 10878-2013 (inglês)‎.
15. Com base na ISO 10878-2013 (inglês)‎.