1  Isenção de responsabilidade legal

1.1  Isenção de responsabilidade legal

Todos os produtos fabricados pela FLIR Systems possuem garantia contra defeitos de material e de fabrico pelo período de 1 (um)‎ ano a contar da data de entrega do equipamento,‎ desde que esses produtos tenham sido conservados em condições normais de armazenamento,‎ utilização e serviço,‎ e em conformidade com as instruções da FLIR Systems .
Os produtos não fabricados pela FLIR Systems ,‎ mas incluídos nos sistemas fornecidos pela FLIR Systems ao comprador original,‎ possuem apenas a garantia,‎ caso exista,‎ emitida pelo fornecedor em questão. A FLIR Systems não assume qualquer responsabilidade por esses produtos.
A garantia abrange apenas o comprador original e não é transmissível. Não se aplica a quaisquer produtos que tenham sido mal utilizados,‎ mal tratados,‎ que tenham sofrido acidentes ou tenham sido utilizados em condições de funcionamento inadequadas. As peças substituíveis não são abrangidas pela garantia.
No caso de se verificarem defeitos num produto abrangido pela presente garantia,‎ esse produto não deve continuar a ser utilizado para evitar que fique mais danificado. O comprador deve comunicar imediatamente quaisquer defeitos à FLIR Systems ; caso contrário,‎ a garantia não será aplicável.
A FLIR Systems ,‎ de acordo com os seus critérios,‎ reparará ou substituirá quaisquer produtos defeituosos sem custos suplementares caso,‎ após inspeccioná-lo,‎ verifique que o produto apresenta realmente defeitos de material ou fabrico e desde que tenha sido devolvido à FLIR Systems dentro do referido período de um ano.
A FLIR Systems não detém quaisquer outras obrigações ou responsabilidade por outros defeitos para além das acima mencionadas.
Não existe qualquer outra garantia expressa ou implícita. A FLIR Systems rejeita especificamente as garantias implícitas de comercialização e de aptidão para um determinado fim.
A FLIR Systems não será responsável por quaisquer perdas ou danos directos,‎ indirectos,‎ acessórios,‎ não previstos ou imateriais,‎ quer nos termos de contrato,‎ extracontratuais ou com base em qualquer outro documento legal.
A presente garantia será regida pela legislação sueca.
Os litígios,‎ as controvérsias ou reclamações emergentes ou relacionados com a presente garantia serão definitivamente solucionados por arbitragem em conformidade com as Regras do Instituto de Arbitragem da Câmara de Comércio de Estocolmo. A sede da arbitragem será Estocolmo e o idioma a utilizar no processo de arbitragem será o inglês.

1.2  Estatísticas do utilizador

A FLIR Systems reserva o direito de recolher estatísticas de utilização anónimas para ajudar a manter e a melhorar a qualidade do nosso software e dos nossos serviços.

1.3  Alterações ao registo

A entrada de registo HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel será automaticamente mudada para o nível 2 se o serviço FLIR Camera Monitor detetar uma câmara FLIR ligada ao computador através de um cabo USB. A modificação só será executada se o dispositivo da câmara implementar um serviço de rede remota que suporte inícios de sessão.

1.4  Direitos autorais

© 2016,‎ FLIR Systems,‎ Inc. Todos os direitos reservados em todo o mundo. Nenhuma parte do software,‎ incluindo o código-fonte,‎ pode ser reproduzida,‎ transmitida,‎ copiada ou traduzida para outro idioma ou linguagem de programação,‎ sob nenhuma forma ou por nenhum meio,‎ eletrónico,‎ magnético,‎ ótico,‎ manual ou outro,‎ sem autorização prévia,‎ por escrito,‎ da FLIR Systems .
A presente documentação não pode ser,‎ no seu todo ou em parte,‎ copiada,‎ fotocopiada,‎ reproduzida,‎ traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrónico ou por forma legível por máquina sem autorização prévia,‎ por escrito,‎ da FLIR Systems .
Os nomes e marcas que surgem nos produtos aqui incluídos são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da FLIR Systems e/ou das suas subsidiárias. Todas as outras marcas comerciais,‎ nomes comerciais ou de empresa aqui referidos são utilizados apenas para fins de identificação e são propriedade dos respetivos proprietários.

1.5  Garantia de qualidade

O Sistema de Gestão de Qualidade ao abrigo do qual estes produtos são desenvolvidos e fabricados foi certificado em conformidade com a norma ISO 9001.
A FLIR Systems mantém uma política de desenvolvimento contínuo; assim,‎ reservamo-nos o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos sem aviso prévio.