23  Определения и законы физики

Термин

Определение

Видимая отраженная температура
видимая температура окружающей среды,‎ отраженная от целевого объекта в тепловизионную камеру 1
Видимая температура
некорректированное значение прибора для измерения инфракрасного излучения,‎ полученное с учетом всех тепловых излучений,‎ принятых от разных источников 2
Выходное излучение
излучение,‎ покидающее поверхность объекта,‎ независимо от первоначальных источников излучения
Диагностика
изучение признаков и симптомов неисправности или поломки для определения ее причины 3
Изотерма
заменяет определенные цвета на шкале контрастными цветами. Обозначает область одинаковых температур 4
Инфракрасная термография
процесс сбора и анализа информации о температуре с помощью бесконтактных тепловизионных приборов
Качественная термография
термография,‎ использующая анализ тепловых шаблонов для обнаружения и локализации отклонений 5
Количественная термография
термография,‎ использующая результаты измерений температуры для установки класса важности того или иного отклонения и определения приоритетности ремонтных работ 6
Конвекция
режим переноса тепла,‎ при котором жидкость приводится в движение под воздействием силы тяжести либо другой силы,‎ вследствие чего тепло переносится из одного места в другое.
Коэффициент излучения
отношение мощности,‎ излучаемой телами,‎ к мощности,‎ излучаемой черным телом,‎ при одинаковой температуре и длине волны 7
Направление передачи теплоты 8
Теплота самопроизвольно передается от более нагретого тела к менее нагретому,‎ таким образом происходит передача тепловой энергии из одного места в другое 9
Падающее излучение
излучение,‎ попадающее на объект извне
Передача тепла излучением
Передача тепла путем эмиссии и поглощения теплового излучения
Поглощение и эмиссия 10
Возможность или способность объекта поглощать энергию падающего излучения всегда равнозначна его возможности излучать энергию.
Пространственное разрешение
способность инфракрасной камеры различать мелкие объекты и детали
Скорость теплопередачи 11
Скорость теплопередачи при установившихся условиях прямо пропорциональна теплопроводности объекта,‎ площади объекта,‎ через который проходит тепло,‎ и разности температур между двумя сторонами объекта. Это значение обратно пропорционально длине или толщине объекта. 12
Сохранение энергии 13
Сумма энергий в замкнутой системе постоянна
Температура
физическая величина среднего значения кинетической энергии молекул и атомов,‎ из которых состоит вещество
Тепловая настройка
процесс переноса цветов изображения на объект анализа для усиления контраста
Тепловая энергия
общая кинетическая энергия молекул,‎ из которых состоит объект 14
Тепловой градиент
постепенное изменение температуры на единицу длины 15
Теплопроводность
непосредственный перенос тепловой энергии от молекуле к молекуле,‎ который происходит в результате столкновений молекул
Теплота
тепловая энергия,‎ которая переносится между двумя объектами (системами)‎ в результате разности их температур.
Цветовая палитра
назначает различные цвета для обозначения определенного уровня видимой температуры. Палитры могут быть высоко- или низкоконтрастными в зависимости от используемых в них цветов