Подключите камеру к компьютеру с помощью кабеля USB. Появится диалоговое окно.
Рисунок 10.1 Руководство по импорту (пример).
ПримечаниеНа некоторых прежних моделях камеры необходимо установить переключатель режима USB в положение MSD или MSD-UVC.
Нажмите Import images from camera. Появится диалоговое окно, с помощью которого вы сможете просматривать изображения в камере. Если на камере имеется более
одной папки, вы можете выбрать необходимую папку на левой панели.
На правой панели установите один или несколько флажков:
Скрыть уже импортированные элементы.
Удалить элементы из устройства после импорта.
Улучшить разрешение изображения (UltraMax, см. ниже).
Резерв.коп. исходных изобр. до улучш.
Применимо для камер, на которых имеется более одной папки. Выполните следующее:
Чтобы импортировать все изображения, содержащиеся во всех папках, нажмите Import all folders в нижнем левом углу.
Чтобы импортировать все изображения, содержащиеся в различных папках, нажмите клавишу Ctrl + нажмите на папки, которые хотите выбрать. Затем нажмите Import folders в нижнем правом углу.
Чтобы импортировать все изображения, содержащиеся в одной папке, выберите папку и нажмите Import folder в нижнем правом углу.
Чтобы импортировать выбранные изображения, содержащиеся в одной папке, выберите папку и нажмите клавишу Ctrl + нажмите на изображения, которые хотите выбрать. Затем нажмите Import items в нижнем правом углу.
Применимо для камер, на которых имеется только одна папка. Выполните следующее:
Чтобы импортировать все изображения, нажмите Import all в нижнем левом углу.
Чтобы импортировать выбранные изображения, нажмите клавишу Ctrl + нажмите на изображения, которые хотите выбрать. Затем нажмите Import items в нижнем правом углу.
Появится диалоговое окно Select destination. Выберите папку назначения или создайте новую подпапку.
После импорта изображений все файловые связи сохраняются. Например, если в памяти камеры к цифровому фотоснимку привязано
инфракрасное изображение, эта связь будет сохранена после импорта в FLIR Tools/Tools+. То же касается текстовых и голосовых комментариев, эскизов и т. д.
После импорта изображений с камеры, на которой имеется более одной папки, структура папок камеры в папке назначения на компьютере
не будет изменена.
10.2 О компании UltraMax
UltraMax - это программа улучшения изображений, помогающая увеличить разрешение изображения и уменьшить шум, что позволяет лучше
видеть и точнее измерять небольшие объекты. Изображение UltraMax в два раза больше в ширину и длину, чем обычное изображение.
При захвате изображения UltraMax камерой в тот же файл сохраняются несколько обычных изображений. Для захвата всех изображений требуется 1 секунда. Для использования
программы UltraMax в полном объеме изображения должны немного отличаться друг от друга. Этого можно добиться, слегка переместив камеру. Держите
камеру в руках (не используйте штатив) - изображения будут иметь едва различимые отличия. Правильный фокус, высокий контраст
и неподвижная цель также являются важными условиями для получения высококачественного изображения UltraMax.