1. Kirchhoffs lag för värmestrålning.
2. Baserad på ISO 13372:2004 (en)‎.
3. Baserad på ISO 16714-3:2016)‎ (en)‎.
4. Termodynamikens första huvudsats
5. Baserad på ISO 18434-1:2008)‎ (en)‎
6. Baserad på ISO 10878-2013 (en)‎.
7. Baserad på ISO 10878-2013 (en)‎.
8. Baserad på ISO 16714-3:2016)‎ (en)‎.
9. Baserad på ISO 18434-1:2008)‎ (en)‎.
10. Termisk energi är en del av den inneboende energin i ett föremål.
11. Baserad på ISO 16714-3:2016)‎ (en)‎.
12. Termodynamikens andra huvudsats
13. Detta är en följd av termodynamikens andra huvudsats,‎ själva huvudsatsen i sig är mer komplicerad.
14. Fouriers lag.
15. Detta är en tredimensionell form av Fouriers lag,‎ giltig för jämviktsförhållanden.