23  定义和定律

术语

定义

传导
由分子间的碰撞引起的热能从一个分子向另一个分子的直接传递
传热速率 1
稳态条件下的传热速率与物体的热导率、热量流经的物体截面面积以及物体两端间的温差成正比。它与物体的长度或厚度成反比 2
入射辐射
从其周围发射到物体的辐射
出射辐射
离开物体表面的辐射,与其原始源无关
反射表观温度
通过目标物体反射到红外热像仪的环境表观温度 3
吸收和发射 4
物体吸收入射辐射能量的能力总是与发射其自身辐射能量的能力相同
定性热成像
依靠对热图像的分析来揭示是否存在异常现象并查找异常现象位置的热成像技术 5
定量热成像
通过温度测量确定异常现象的严重性,从而制定修复优先级的热成像技术 6
对流
一种热传递模式,表示流体因重力或其他力而运动,从而将热量从一处传递至另一处
温度
对构成物质的分子与原子的平均动能的测量
热传递方向 7
热量将自然而然地从高温物体向低温物体转移,从而将热能从一处传递到另一处 8
热梯度
一定距离范围内温度的渐进变化 9
热能
构成物体的分子的总动能 10
热调谐
将图像颜色放在待分析物体上从而最大化对比度的过程
热量
由于温度差异而在两个物体(系统)间传递的热能
空间分辨率
红外热像仪分辨小物体或细微结构的能力
等温线
使用对比色替换范围内的某些颜色。它标示相同表观温度的间隔 11
红外热成像
非接触式热成像设备对热能信息的采集与分析过程
能量守恒 12
封闭系统中能量的总值保持不变
表观温度
红外仪器的无补偿读数,包含仪器上的所有入射辐射,与辐射源无关 13
诊断
症状的检查,用于确定错误或故障的性质 14
调色板
分配不同的颜色以指示特定的表观温度水平。调色板可提供高或低对比度,具体取决于所用的颜色
辐射传热
通过热辐射的发射和吸收进行的热传递
辐射率
物体辐射的能量与同一温度和波长下黑体辐射的能量之比 15