5  安装

5.1  系统要求

5.1.1  操作系统

FLIR Tools/Tools+‎ 支持以下 PC 操作系统的 USB 2.0 通信:
  • Microsoft Windows Vista,32 位,SP1。
  • Microsoft Windows 7,32 位。
  • Microsoft Windows 7,64 位。
  • Microsoft Windows 8,32 位。
  • Microsoft Windows 8,64 位。
  • Microsoft Windows 10,32 位。
  • Microsoft Windows 10,64 位。

5.1.2  硬件

  • 带有 1 GHz 32 位 (x86)‎ 处理器的个人计算机。
  • 至少 2 GB RAM(推荐 4 GB)。
  • 40 GB 硬盘,至少 15 GB 可用硬盘空间。
  • DVD-ROM 驱动器。
  • 支持具有下列特性的 DirectX 9 图形:
    • WDDM 驱动程序
    • 128 MB 图形内存(最低)
    • 硬件中的 Pixel Shader 2.0
    • 每像素 32 位。
  • SVGA (1024 × 768)‎ 监视器(或更高分辨率)。
  • 接入 Internet(可能需要付费)。
  • 音频输出。
  • 键盘和鼠标,或兼容的指针设备。

5.2  安装 FLIR Tools/Tools+‎

5.2.1   步骤