13  管理图像和文件夹

13.1  组合文件

13.1.1   一般

您可以将文件组合在一起,例如一个红外图像和一个可见光图像,或一个红外图像和一个绘图。当两个文件组合在一起时,将创建一个链接,图像则通过报告过程成对出现。

13.1.2   步骤

13.2  将序列文件帧保存为含数据的 *.jpg 文件

13.2.1   一般

您可以将序列文件帧保存为含数据的 *.jpg 图像。

13.2.2   步骤

13.3  将序列文件帧保存为 *.avi 文件

13.3.1   一般

您可以将序列文件帧保存为 *.avi 文件。

13.3.2   步骤

13.4  更改回放速度

13.4.1   一般

可以在 –60× 至 +‎60× 之间更改视频片段回放速度。

13.4.2   步骤

13.5  复制图像

13.5.1   一般

您可以创建一幅或多幅图像的副本。这称为复制

13.5.2   步骤

13.6  从多波段图像中提取可见光图像

13.6.1   一般

对于支持多波段图像的热像仪,所有图像模式均包括在一个图像文件中 - MSX、热、热融合、热混合、画中画和可见光图像。
您可以从此多波段图像中提取可见光图像。所提取照片的视图域将与热成像的视图域相匹配。此外,您还可以全视角提取照片。

13.6.2   步骤 :提取照片

13.6.3   步骤 :以全视角提取照片

13.7  增强图像分辨率

13.7.1   一般

FLIR Systems 的部分热像仪支持使用称为 UltraMax 的功能增强图像分辨率。

13.7.2  受支持图像的指示

受支持的图像由 选项卡上的一个特殊图标指示。参见下图右下角。
Graphic

13.7.3   步骤

13.8  删除图像

13.8.1   一般

可以删除一幅或一组图像。

13.8.2   步骤

13.9  添加目录

13.9.1   一般

可以向库中添加目录。

13.9.2   步骤

13.10  删除目录

13.10.1   一般

可以从库中删除目录。

13.10.2   步骤

13.11  创建子文件夹

13.11.1   一般

可以在库中的现有目录下创建子文件夹。

13.11.2   步骤