17  创建报告

17.1   一般

您可以从该程序中创建四种类型的报告:
对于类型为 2 3 4 的报告,可使用中间格式 *.repx 保存报告。有关更多信息,请参见 17.3 将报告保存为中间格式 *.repx 一节。

17.2  设置默认报告模板

在处理报告之前,需要设置默认报告模板。最多可设置两个默认报告模板。可通过在选项卡上单击生成报告使用这些模板。

17.3  将报告保存为中间格式 *.repx

17.4  创建 Adobe PDF 图像层

17.5  创建 Adobe PDF 报告

17.6  创建不含数据的 Microsoft Word‎ 报告

17.6.1  创建“Rapid Report”快捷方式

17.6.1.1   一般

对于不含数据的 Microsoft Word 报告,您可以创建称为“Rapid Report”快捷方式的桌面快捷方式。然后,可以将图像拖放至该快捷方式,从而无需启动 FLIR Tools+‎ 即可创建报告。

17.6.1.2   步骤

17.7  创建含数据的 Microsoft Word‎ 报告

有关如何在 Microsoft Word 中处理含数据的报告的详细信息,请参见 18 在 Microsoft Word 环境中工作 一节。