1  法律免责声明

1.1  法律免责声明

FLIR Systems 制造的所有产品,从最初购买的交付之日起,如果存在原材料和生产工艺上的缺陷,都有一 (1)‎ 年的保修期,前提是此类产品须在正常存放、使用和维修条件下并按照 FLIR Systems 的说明进行操作。
非由 FLIR Systems 制造、但包含在 FLIR Systems 出售给原购人的系统中的产品,仅由特定供应商提供保修(如果有), FLIR Systems 不对此类产品承担任何责任。
本保修仅提供给原购人而不可转让。本保修不适用于任何因误用、疏忽、事故或异常操作条件而受损的产品。消耗件不在本保修范围之列。
本保修范围内的产品如出现任何缺陷,将不得继续使用,以防进一步损坏。购买人须立即向 FLIR Systems 报告任何缺陷,否则本保修将不适用。
FLIR Systems 如在检查后证明该产品确属材料或制造缺陷,可自行决定免费维修或替换任何此类缺陷产品,条件是该产品须在上述一年期限内退回给 FLIR Systems
FLIR Systems 无义务或责任承担任何上述之外的缺陷。
本产品免于任何其他明示或暗示的保证。 FLIR Systems 特此声明不做任何有关特定用途适销性和适用性的暗示保证。
FLIR Systems 不对基于合同、民事或任何其他法律理论的任何直接、间接、特殊、意外或后果性损失或损害负责。
本保修条款应适用瑞典法律的有关规定。
由本保修条款引发或与之相关的任何纠纷、争议或索赔,均应依照斯德哥尔摩商会仲裁院规则,通过仲裁方式予以最终解决。仲裁地点应为斯德哥尔摩。仲裁程序将要使用的语言应为英语。

1.2  使用情况统计

FLIR Systems 保留收集匿名使用情况统计信息的权利,以帮助保持并改善所提供软件和服务的质量。

1.3  更改注册表

注册表项 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel 将在如下条件时自动更改为级别 2: FLIR Camera Monitor 服务检测到通过 USB 缆线连接到计算机的 FLIR 热像仪。只有当热像仪设备实施了支持网络登录的远程网络服务时才会执行这一修改。

1.4  版权

© 2016,‎ FLIR Systems,‎ Inc. 在全球范围内保留所有权利。未经 FLIR Systems 事先书面许可,不得以任何形式或电子、电磁、光学、人工或其他任何方式对本软件的任何部分(包括源代码)进行复制、传输、转录或翻译成任何一种语言或计算机语言。
未经 FLIR Systems 的事先书面同意,文档的全部或部分不得复制、影印、翻印、翻译或传输到任何可读电子介质或机器上。
此处产品上显示的名称和标志是 FLIR Systems 和(或)其附属公司的注册商标或商标。此处引用的所有其他商标、商品名称或公司名称仅用于标识目的,是其各自所有者的财产。

1.5  质量保证

研发和生产这些产品的质量管理系统已按照 ISO 9001 标准获得了认证。
FLIR Systems 致力于持续开发的政策,因而我们保留未经事先通知而对任何产品进行修改或改进的权利。