5  安裝

5.1  系統要求

5.1.1  作業系統

FLIR Tools/Tools+‎ 支援以下電腦作業系統的 USB 2.0 傳輸方式:
  • Microsoft Windows Vista,32 位元,SP1。
  • Microsoft Windows 7,32 位元。
  • Microsoft Windows 7,64 位元。
  • Microsoft Windows 8,32 位元。
  • Microsoft Windows 8,64 位元。
  • Microsoft Windows 10,32 位元。
  • Microsoft Windows 10,64 位元。

5.1.2  硬體

  • 採用 1 GHz 32 位元 (x86)‎ 處理器的個人電腦。
  • 至少 2 GB 的 RAM (建議有 4 GB)‎。
  • 40 GB 硬碟,至少 15 GB 可用硬碟空間。
  • DVD-ROM 光碟機。
  • 支援 DirectX 9 圖形,並含:
    • WDDM 驅動程式
    • 128 MB 圖形記憶體 (最小需求)‎
    • 硬體內含 Pixel Shader 2.0
    • 每一像素 32 位元。
  • SVGA (1024 × 768)‎ 監視器 (或更高解析度)‎。
  • 網際網路連線 (可能需另行付費)‎。
  • 音訊輸出。
  • 鍵盤與滑鼠,或相容的指標裝置。

5.2  安裝 FLIR Tools/Tools+‎

5.2.1   程序