31  Ordliste

absorption (absorptionsfaktor)‎
Den strålingsmængde,‎ der absorberes af en genstand i forhold til strålingen. Et tal mellem 0 og 1.
atmosfære
Gasser mellem den genstand,‎ der måles,‎ og kameraet,‎ normelt er det luft.
autojustering
En funktion,‎ der får kameraet til at udføre en intern billedkorrektur.
autopalet
IR-billedet vises med en ujævn farvespredning og viser både kolde og varme genstande samtidigt.
beregnet atmosfærisk transmission
En transmissionsværdi,‎ beregnet ud fra temperatur,‎ relativ luftfugtighed og afstand til genstanden.
billedkorrektur (intern eller ekstern)‎
En måde at kompensere for følsomhedsdifferencer i forskellige dele af levende billeder og ligeledes en måde at stabilisere kameraet.
bredde
Temperaturskalaens interval,‎ normalt udtrykt som en enkelt værdi.
dual isoterm
En isoterm med to farvebånd i stedet for et.
ekstern optik
Ekstra linser,‎ filtre,‎ varmeskjolde osv.,‎ der kan placeres mellem kameraet og den målte genstand.
emissivitet (emissivitetsfaktor)‎
Den strålingsmængde,‎ der udsendes af en genstand sammenlignet med strålingsmængden fra et sort legeme. Et tal mellem 0 og 1.
estimeret atmosfærisk transmission
En transmissionsværdi,‎ leveret af en bruger,‎ der erstatter den beregnede værdi
farvetemperatur
Den temperatur,‎ hvor farven på et sort legeme svarer til en bestemt farve.
filter
Materiale,‎ der udelukkende er synlig for bestemte infrarøde bølgelængder.
FOV
Synsfelt: Den horisontale vinkel,‎ der kan ses gennem en IR-linse.
FPA
Focal Plane Array: En form for IR-detektor.
gråt legeme
En genstand,‎ der afgiver en fast del af energimængden fra et sort legeme for hver bølgelængde.
hulrumsstråler
En flaskeformet stråler med absorberende inderside,‎ set gennem flaskehalsen.
IFOV
Øjeblikkeligt synsfelt: En måling af IR-kameraets geometriske opløsning.
infrarød
Ikke-synlig stråling,‎ med en bølgelængde fra ca. 2–13 μm.
IR
infrarød
isoterm
En funktion,‎ der fremhæver de dele i et billede,‎ der ligger over,‎ under eller mellem en eller flere temperaturintervaller.
isotermisk hulrum
En flaskeformet stråler med ensartet temperatur,‎ set gennem flaskehalsen.
konvektion
Konvektion er en metode til varmeoverførsel,‎ hvor væske sættes i bevægelse enten vha. tyngdekraften eller en anden kraft,‎ hvorved der overføres varme fra et sted til et andet.
Laser LocatIR
En elforsynet lyskilde på kameraet,‎ der udsender laserstråler i en tynd,‎ koncentreret stråle til at pege på bestemte dele af genstanden foran kameraet.
laserpointer
En elforsynet lyskilde på kameraet,‎ der udsender laserstråler i en tynd,‎ koncentreret stråle til at pege på bestemte dele af genstanden foran kameraet.
ledning
Den proces,‎ der får varme til at sprede sig i et materiale.
manuel justering
En måde at justere billedet ved manuelt at ændre bestemte parametre.
miljø
Genstande og gasser,‎ der udsender stråling mod den genstand,‎ der måles.
mættet farve
Områder med temperaturer,‎ der befinder sig uden for de aktuelle indstillinger for niveau/bredde,‎ er farvet med de mættede farver. De mættede farver indeholder en ‘overløbsfarve’ og en ‘underløbsfarve’. Der findes ligeledes en tredje rød mættet farve,‎ der markerer alt det,‎ der er mættet af detektoren og betyder,‎ at bredden formentlig skal ændres.
NETD
Støjækvivalente temperaturforskelle. En måling af IR-kameraets støjniveau.
niveau
En temperaturskalas midterværdi,‎ normalt udtrykt som en enkelt værdi.
objektparametre
Et sæt værdier,‎ der beskriver omstændighederne,‎ under hvilke målingen af en genstand blev foretaget,‎ og selve genstanden (f.eks. emissivitet,‎ reflekteret tilsyneladende temperatur,‎ afstand osv.)‎
objektsignal
En ikke-kalibreret værdi,‎ relateret til den strålingsmængde,‎ som kameraet modtager af genstanden.
område
Et IR-kameras aktuelle overordnede temperaturmålingsbegrænsning. Kameraet kan have flere forskellige områder. Udtrykkes som to sort legeme-temperaturer,‎ der begrænser den aktuelle kalibrering.
palet
Det farvesæt,‎ der bruges til at vise et IR-billede.
pixel
Engelsk: picture element Et enkelt billedpunkt i et billede.
radians
Den energimængde,‎ der udstråles fra en genstand pr. tidsenhed og område (W/m2/sr)‎
referencetemperatur
En temperatur,‎ som de almindelige målte temperaturer kan sammenlignes med.
reflektion
Den strålingsmængde,‎ der reflekteres af en genstand i forhold til strålingen. Et tal mellem 0 og 1.
relativ fugtighed
Relativ fugtighed er forholdet mellem det aktuelle vanddampindhold i luften og det maksimum,‎ som den kan indeholde ved mætning.
sort legeme
En ikke-reflekterende genstand. Strålingen skyldes dens egen temperatur.
sort legemestråler
IR-stråleudstyr med sort legeme-egenskaber,‎ der bruges til kalibrering af IR-kameraer.
spektral (strålende)‎ udstråling
Den energimængde,‎ der udstråles fra en genstand pr. tidsenhed og område (W/m2/μm)‎
stråler
Udstyr,‎ der udstråler infrarødt lys.
stråling
Den proces,‎ hvor elektromagnetisk energi udstråles af en genstand eller en gasart.
strålingskraft
Den mængde energi,‎ der udsendes af en genstand pr. tidsenhed (W)‎
støj
Uønskede små forstyrrelser i det infrarøde kamera
temperaturforskel eller forskel i temperatur
En værdi,‎ der er resultatet af en subtraktion mellem to temperaturværdier.
temperaturområde
Et IR-kameras aktuelle overordnede temperaturmålingsbegrænsning. Kameraet kan have flere forskellige områder. Udtrykkes som to sort legeme-temperaturer,‎ der begrænser den aktuelle kalibrering.
temperaturskala
Den måde,‎ et IR-billede vises på. Udtrykt som to temperaturværdier,‎ der begrænser farverne.
termogram
infrarødt billede
transmissionsfaktor
Gasarter og materialer kan være mere eller mindre transparente. Transmissionen er den mængde IR-stråling,‎ der passerer dem. Et tal mellem 0 og 1.
transparent isoterm
En isoterm,‎ der viser en lineær farvespredning i stedet for at dække de fremhævede dele af billedet.
uafbrudt justering
En funktion,‎ der justerer billedet. Funktionen virker hele tiden og justerer uafbrudt lysstyrke og kontrast iht. billedindholdet.
udstråling
Den energimængde,‎ der udstråles fra en genstand pr. tidsenhed og område (W/m2)‎
visuel
Refererer til IR-kameraets videotilstand i modsætning til den normale termografiske tilstand. Når et kamera er i videotilstand,‎ tager det almindelige videobilleder,‎ mens der tages termografiske billeder,‎ når kameraet er i IR-tilstand.