17.1 Generelt
Du kan hente data fra en ekstern FLIR-måler og flette dataene med det infrarøde billede.
Når kameraet er sluttet til en FLIR-måler via Bluetooth, vises måleværdien i kameraets resultatoversigt. FLIR-måleværdien føjes også til de oplysninger, der gemmes sammen med
billedfilen. I forhåndsvisningstilstanden og når et billede redigeres i arkivet, kan du tilføje mere end én værdi fra den
samme FLIR-måler.
Bemærk
- Inden du kan bruge en FLIR-måler sammen med kameraet, skal enhederne parres. Se 11 Parring af Bluetooth-enheder for at få flere oplysninger.
- For at tilføje mere end én FLIR-måleværdi, når et billede gemmes, skal forhåndsvisningstilstanden være aktiveret. Vælg
(Indstillinger) > Lagerindstilinger > forhåndsvis billede inden lagring = Til.
I forhåndsvisningstilstanden og når et billede redigeres i arkivet, kan du gøre følgende:
- Tryk på den programmerbare knap
for at tilføje den aktuelle værdi, som FLIR-måleren viser.
- Tryk på den programmerbare knap
, og hold den nede for at fjerne alle værdier fra billedet.
Bemærk Alle funktioner, der er tildelt den programmerbare knap, er midlertidigt deaktiverede i forhåndsvisningstilstanden, og
når et billede redigeres i arkivet.