35  Die Messformel

Wie bereits erwähnt empfängt die Kamera beim Betrachten eines Objekts nicht nur die Strahlung vom Objekt selbst. Sie nimmt auch die Strahlung aus der Umgebung auf,‎ die von der Objektoberfläche reflektiert wird. Beide Strahlungsanteile werden bis zu einem gewissen Grad durch die Atmosphäre im Messpfad abgeschwächt. Dazu kommt ein dritter Strahlungsanteil von der Atmosphäre selbst.
Diese Beschreibung der Messsituation,‎ wie in der folgenden Abbildung dargestellt,‎ ist eine recht genaue Erläuterung der tatsächlichen Bedingungen. Vernachlässigt wurden wahrscheinlich die Streuung des Sonnenlichts in der Atmosphäre oder die Streustrahlung von starken Strahlungsquellen außerhalb des Betrachtungsfeldes. Solche Störungen sind schwer zu quantifizieren,‎ in den meisten Fällen jedoch glücklicherweise so gering,‎ dass sie vernachlässigbar sind. Ist dies nicht der Fall,‎ ist die Messkonfiguration wahrscheinlich so ausgelegt,‎ dass zumindest ein erfahrener Bediener das Störungsrisiko erkennen kann. Dann liegt es in seiner Verantwortung,‎ die Messsituation so zu ändern,‎ dass Störungen vermieden werden,‎ z. B. durch Ändern der Betrachtungsrichtung,‎ Abschirmen starker Strahlungsquellen usw.
Unter Berücksichtigung der obigen Beschreibung kann mit Hilfe der nachfolgenden Abbildung eine Formel zur Berechnung der Objekttemperatur über das Ausgangssignal der kalibrierten Kamera abgeleitet werden.
Graphic

Abbildung 35.1  Schematische Darstellung der allgemeinen thermografischen Messsituation 1: Umgebung; 2: Objekt; 3: Atmosphäre; 4: Kamera

Wir gehen davon aus,‎ dass die empfangene Strahlungsleistung W von einem Schwarzkörper als Temperaturquelle Tsource bei einer kurzen Entfernung ein Ausgabesignal Usource der Kamera erzeugt,‎ das proportional zum Leistungseingang ist (Kamera mit linearer Leistung)‎. Daraus ergibt sich (Gleichung 1)‎:
formula
oder einfacher ausgedrückt:
formula
wobei C eine Konstante ist.
Handelt es sich um einen Graukörper mit der Abstrahlung ε,‎ ist die empfangene Strahlung folglich εWsource.
Jetzt können wir die drei gesammelten Größen zur Strahlungsleistung notieren:
  1. Emission vom Objekt = ετWobj,‎ wobei ε die Abstrahlung des Objekts und τ die Transmission der Atmosphäre ist. Die Objekttemperatur ist Tobj.
  2. Reflektierte Emission von Strahlungsquellen der Umgebung = (1 – ε)‎τWrefl,‎ wobei (1 – ε)‎ die Reflektion des Objekts ist. Die Strahlungsquellen der Umgebung haben die Temperatur Trefl.
    Hier wurde davon ausgegangen,‎ dass die Temperatur Trefl für alle emittierenden Oberflächen innerhalb der Halbsphäre,‎ die von einem Punkt auf der Objektoberfläche betrachtet wird,‎ gleich ist. Dies ist in einigen Fällen natürlich eine Vereinfachung der tatsächlichen Situation. Diese ist jedoch notwendig,‎ damit eine praktikable Formel abgeleitet werden kann. Trefl kann – zumindest theoretisch – ein Wert zugewiesen werden,‎ der eine effiziente Temperatur einer komplexen Umgebung darstellt.
    Als Abstrahlung für die Umgebung wurde der Wert 1 angenommen. Dies ist in Übereinstimmung mit dem kirchhoffschen Gesetz richtig: Die gesamte Strahlung,‎ die auf die umgebenden Oberflächen auftritt,‎ wird schließlich von diesen absorbiert. Daher ist die Abstrahlung = 1. (Es ist zu beachten,‎ dass entsprechend neuester Erkenntnisse die gesamte Sphäre um das betreffende Objekt beachtet werden muss.)‎
  3. Emission von Atmosphäre = (1 – τ)‎τWatm,‎ wobei (1 – τ)‎ die Abstrahlung der Atmosphäre ist. Die Temperatur der Atmosphäre ist Tatm.
Die gesamte empfangene Strahlungsleistung kann nun notiert werden (Gleichung 2)‎:
formula
Wir multiplizieren jeden Ausdruck mit der Konstante C aus Gleichung 1 und ersetzen die Produkte aus CW durch das entsprechende U gemäß derselben Gleichung und erhalten (Gleichung 3)‎:
formula
Gleichung 3 wird nach Uobj aufgelöst (Gleichung 4)‎:
formula
Dies ist die allgemeine Messformel,‎ die in allen thermografischen Geräten von FLIR Systems verwendet wird. Die Spannungen der Formel lauten:

Tabelle 35.1  Spannungen

Uobj
Berechnete Ausgabespannung der Kamera für einen Schwarzkörper der Temperatur Tobj,‎ also eine Spannung,‎ die sofort in die tatsächliche Temperatur des betreffenden Objekts umgewandelt werden kann.
Utot
Gemessene Ausgabespannung der Kamera für den tatsächlichen Fall.
Urefl
Theoretische Ausgabespannung der Kamera für einen Schwarzkörper der Temperatur Trefl entsprechend der Kalibrierung.
Uatm
Theoretische Ausgabespannung der Kamera für einen Schwarzkörper der Temperatur Tatm entsprechend der Kalibrierung.
Der Bediener muss mehrere Parameterwerte für die Berechnung liefern:
Diese Aufgabe ist für den Bediener oft schwierig,‎ da normalerweise die genauen Werte für die Abstrahlung und die Transmission der Atmosphäre für den tatsächlichen Fall nur schwer zu ermitteln sind. Die zwei Temperaturen sind für gewöhnlich ein geringeres Problem,‎ wenn in der Umgebung keine großen und intensiven Strahlungsquellen vorhanden sind.
Eine natürliche Frage in diesem Zusammenhang ist: Wie wichtig ist die Kenntnis der richtigen Werte dieser Parameter? Es kann hilfreich sein,‎ bereits an dieser Stelle ein Gefühl für diese Problematik zu entwickeln,‎ indem verschiedene Messfälle betrachtet und die relativen Größen der drei Strahlungsgrößen verglichen werden. Daraus lässt sich ersehen,‎ wann es wichtig ist,‎ die richtigen Werte bestimmter Parameter zu verwenden.
Die folgenden Zahlen stellen die relativen Größen der drei Strahlungsanteile für drei verschiedene Objekttemperaturen,‎ zwei Abstrahlungen und zwei Spektralbereiche dar: SW und LW. Die übrigen Parameter haben die folgenden festen Werte:
Es ist offensichtlich,‎ dass die Messung niedriger Objekttemperaturen kritischer ist als die Messung hoher Temperaturen,‎ da die Störstrahlungsquellen im ersteren Fall vergleichsweise stärker sind. Falls zusätzlich die Objektabstrahlung schwach ist,‎ wird die Situation noch schwieriger.
Schließlich muss geklärt werden,‎ wie wichtig es ist,‎ die Kalibrierungskurve über dem höchsten Kalibrierungspunkt nutzen zu dürfen (Extrapolation genannt)‎. Angenommen,‎ in einem bestimmten Fall werden Utot = 4,‎5 Volt gemessen. Der höchste Kalibrierungspunkt der Kamera liegt im Bereich von 4,‎1 Volt,‎ einem Wert,‎ der dem Bediener unbekannt ist. Selbst wenn das Objekt ein Schwarzkörper ist,‎ also Uobj = Utot ist,‎ wird tatsächlich eine Extrapolation der Kalibrierungskurve durchgeführt,‎ wenn 4,‎5 Volt in Temperatur umgerechnet werden.
Es wird nun angenommen,‎ dass das Objekt nicht schwarz ist,‎ seine Abstrahlung 0,‎75 und die Transmission 0,‎92 betragen. Weiterhin wird davon ausgegangen,‎ dass die beiden zweiten Ausdrücke der Gleichung 4 zusammen 0,‎5 Volt ergeben. Die Berechnung von Uobj mit Hilfe der Gleichung 4 ergibt dann Uobj = 4,‎5 / 0,‎75 / 0,‎92 – 0,‎5 = 6,‎0. Dies ist eine recht extreme Extrapolation,‎ besonders wenn man bedenkt,‎ dass der Videoverstärker die Ausgabe wahrscheinlich auf 5 Volt beschränkt. Beachten Sie jedoch,‎ dass die Anwendung der Kalibrierungskurve eine theoretische Vorgehensweise ist,‎ bei der weder elektronische noch andere Beschränkungen bestehen. Wir sind davon überzeugt,‎ dass bei einer fehlenden Signalbegrenzung in der Kamera und deren Kalibrierung auf weit mehr als 5 Volt die entstehende Kurve der tatsächlichen Kurve mit einer Extrapolation von mehr als 4,‎1 Volt sehr ähnlich gewesen wäre,‎ vorausgesetzt,‎ der Kalibrierungsalgorithmus beruht auf Gesetzen der Strahlungsphysik,‎ wie zum Beispiel der Algorithmus von FLIR Systems. Natürlich muss es für solche Extrapolationen eine Grenze geben.
Graphic

Abbildung 35.2  Relative Größen der Strahlungsquellen unter verschiedenen Messbedingungen (SW-Kamera)‎. 1: Objekttemperatur; 2: Abstrahlung; Obj: Objektstrahlung; Refl: Reflektierte Strahlung; Atm: Atmosphärenstrahlung. Feste Parameter: τ = 0,‎88; Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.

Graphic

Abbildung 35.3  Relative Größen der Strahlungsquellen unter verschiedenen Messbedingungen (LW-Kamera)‎. 1: Objekttemperatur; 2: Abstrahlung; Obj: Objektstrahlung; Refl: Reflektierte Strahlung; Atm: Atmosphärenstrahlung. Feste Parameter: τ = 0,‎88; Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.