17.1 Allgemein
Sie können Daten von externen FLIR-Messgeräten abrufen und diese Daten anschließend dem Infrarotbild hinzufügen.
Wenn die Kamera über Bluetooth an ein FLIR-Messgerät angeschlossen ist, wird der Messwert vom Messgerät in der Ergebnistabelle der Kamera angezeigt. Der
Wert des FLIR-Messgeräts wird auch den Informationen hinzugefügt, die in der Bilddatei gespeichert werden. Sie können im
Vorschaumodus und bei der Bearbeitung eines Bildes im Archiv mehr als einen Wert vom selben FLIR-Messgerät hinzufügen.
Hinweis
- Bevor Sie ein FLIR-Messgerät zusammen mit Ihrer Kamera verwenden können, müssen Sie die Geräte miteinander verbinden. Weitere
Informationen finden Sie in Abschnitt 11 Verbinden von Bluetooth-Geräten.
- Wenn Sie beim Speichern eines Bildes mehr als einen Wert vom FLIR-Messgerät hinzufügen möchten, muss der Vorschaumodus aktiviert
sein. Wählen Sie
(Einstellungen) > Speichereinstellungen > Vorschau vor dem Speichern = Ein.
Im Vorschaumodus und beim Bearbeiten eines Bildes im Archiv haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
- Drücken Sie die programmierbare Taste
, um den aktuell auf dem FLIR-Messgerät angezeigten Wert hinzuzufügen.
- Halten Sie die programmierbare Taste
gedrückt, um alle Wert des FLIR-Messgeräts vom Bild zu entfernen.
Hinweis Falls der programmierbaren Taste eine Funktion zugewiesen wurde, wird im Vorschaumodus oder bei der Bearbeitung eines Bildes
im Archiv diese Funktion vorübergehend deaktiviert.