Bevor Sie ein Bluetooth-Gerät zusammen mit Ihrer Kamera verwenden können, müssen Sie die Geräte miteinander verbinden.
11.2 Vorgehensweise
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Drücken Sie den Joystick, um das Menüsystem anzuzeigen.
Wechseln Sie mit dem Joystick zu (Einstellungen).
Drücken Sie den Joystick, um das Menü Einstellungen anzuzeigen.
Wählen Sie Geräteeinstellungen, und drücken Sie den Joystick.
Wählen Sie Bluetooth & METERLiNK, und drücken Sie den Joystick.
Wenn das Kontrollkästchen Bluetooth deaktiviert ist, drücken sie den Joystick, um Bluetooth zu aktivieren.
HinweisSie müssen auch die Bluetooth-Verbindung des externen Geräts aktivieren.
Wählen Sie Nach Bluetooth-Geräten suchen, und drücken Sie den Joystick.
Warten Sie, bis eine Liste der verfügbaren Geräte angezeigt wird. Dies dauert etwa 15 Sekunden.
Wenn ein Bluetooth-Gerät gefunden wird, wählen Sie dieses Gerät aus, um es hinzuzufügen und den Verbindungsvorgang zu starten. Das Gerät kann
dann verwendet werden.
Hinweis
Es werden nur METERLiNK-Geräte und Bluetooth-fähige Headsets in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt.
Es können mehrere Geräte hinzugefügt werden.
Ein Gerät kann entfernt werden, indem Sie erst das Gerät und dann Gerät entkoppeln auswählen.
Wenn ein METERLiNK-Gerät, wie beispielsweise das FLIR MR77 oder das FLIR DM93 hinzugefügt wurde, wird das Messergebnis in der Ergebnistabelle
angezeigt und mit den Bildern gespeichert. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 17 Abrufen von Daten externer FLIR-Messgeräte.
Wenn ein Bluetooth-fähiges Headset hinzugefügt wurde, kann es zum Hinzufügen von Sprachkommentaren verwendet werden.