18  Arbeiten mit Farbalarmen und Isothermen

18.1  Farbalarme

18.1.1  Allgemein

Mit Hilfe von Farbalarmen (Isothermen)‎ können Anomalien in einem Infrarotbild leicht erkannt werden. Der Isothermbefehl wendet eine Kontrastfarbe auf alle Pixel mit einer Temperatur oberhalb,‎ unterhalb oder zwischen den festgelegten Temperaturwerten an. Die Kamera umfasst auch Isothermtypen speziell für den Gebäudebereich: Kondensations- und Wärmedämmungsalarme.
Sie können festlegen,‎ dass die Kamera die folgenden Arten von Farbalarmen auslöst:
  • Oberhalb Alarm: Alle Pixel oberhalb des festgelegten Temperaturwerts erhalten eine Kontrastfarbe.
  • Unterhalb Alarm: Alle Pixel unterhalb des festgelegten Temperaturwerts erhalten eine Kontrastfarbe.
  • Intervallalarm: Alle Pixel zwischen zwei festgelegten Temperaturwerten erhalten eine Kontrastfarbe.
  • Kondensationsalarm: Wird ausgelöst,‎ wenn die Kamera eine Oberfläche ermittelt,‎ bei der die relative Luftfeuchtigkeit über einem festgelegten Wert liegt.
  • Wärmedämmungsalarm: Wird ausgelöst,‎ wenn in der Wand ein Wärmedämmungsmangel vorliegt.

18.1.2  Bildbeispiele

In dieser Tabelle werden die unterschiedlichen Farbalarme (Isotherme)‎ erklärt.

Farbalarm

Bild

Alarm Oberhalb
Graphic
Alarm Unterhalb
Graphic
Intervallalarm
Graphic
Kondensationsalarm
Graphic
Wärmedämmungsalarm
Graphic

18.2  Einstellen von Oberhalb,‎ Unterhalb und Intervallalarmen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie den Joystick,‎ um das Menüsystem anzuzeigen.

Wechseln Sie mit dem Joystick zu icon (Farbe)‎.

Drücken Sie den Joystick,‎ um ein Untermenü anzuzeigen. Verwenden Sie den Joystick,‎ um den Alarmtyp auszuwählen:

  • icon (Oberhalb Alarm)‎
  • icon (Unterhalb Alarm)‎
  • icon (Intervallalarm)‎

Drücken Sie den Joystick. Die Grenztemperatur unten im Bildschirm angezeigt.

Um die Grenztemperatur zu ändern,‎ gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Für den Intervallalarm bewegen Sie den Joystick nach links oder rechts,‎ um den Wert für die niedrige/hohe Temperatur auszuwählen.
  • Bewegen Sie den Joystick nach oben/unten,‎ um die Grenztemperatur zu ändern.

18.3  Isothermen für Gebäude

18.3.1  Informationen zum Kondensationsalarm

Zur Erkennung von Bereichen mit möglichen Feuchtigkeitsproblemen können Sie den Kondensationsalarm verwenden. Sie können den Wert für die relative Luftfeuchtigkeit einstellen,‎ bei dessen Überschreitung das Bild gefärbt wird.

18.3.2  Informationen zum Wärmedämmungsalarm

Der Wärmedämmungsalarm kann Bereiche in Gebäuden erkennen,‎ in denen ein Wärmedämmungsmangel vorliegt. Der Alarm wird ausgelöst,‎ wenn der Wärmedämmungsgrad unter einen festgelegten Wert für den Energieverlust durch die Wand fällt.
In den verschiedenen Bauvorschriften werden jeweils unterschiedliche Werte für den Wärmedämmungsgrad empfohlen,‎ typische Werte für Neubauten sind jedoch 60 – 80 %. Informieren Sie sich in den national gültigen Bauvorschriften über die empfohlenen Werte.

18.3.3  Einstellen von Kondensations- und Wärmedämmungsalarmen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie den Joystick,‎ um das Menüsystem anzuzeigen.

Wechseln Sie mit dem Joystick zu icon (Farbe)‎.

Drücken Sie den Joystick,‎ um ein Untermenü anzuzeigen. Verwenden Sie den Joystick,‎ um den Alarmtyp auszuwählen:

  • icon (Kondensationsalarm)‎
  • icon (Wärmedämmungsalarm)‎

Drücken Sie den Joystick. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt,‎ in dem Sie die Einstellungen für den Alarm definieren können.

Für den Kondensationsalarm können die folgenden Parameter festgelegt werden:

  • Atmosphärentemperatur: die aktuelle Umgebungstemperatur.
  • Relative Luftfeuchtigkeit: die aktuelle relative Luftfeuchtigkeit.
  • Grenzwert für relative Feuchtigkeit: Der Grenzwert für relative Feuchtigkeit,‎ bei dem der Alarm ausgelöst werden soll. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 100 % bedeutet,‎ dass Wasserdampf in der Luft zu Wasser kondensiert (= Taupunkt)‎. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 70 % oder höher kann zu Schimmelbildung führen.

Für den Wärmedämmungsalarm können die folgenden Parameter festgelegt werden:

  • Innentemperatur: die aktuelle Innentemperatur.
  • Außentemperatur: die aktuelle Außentemperatur.
  • Thermischer Index: der Wärmedämmungsgrad,‎ eine ganze Zahl zwischen 0 und 100.

Drücken Sie den Joystick,‎ um das Dialogfeld zu schließen.