19  Kommentieren von Bildern

19.1  Allgemein

Sie können mit Hilfe von Kommentaren zusätzliche Informationen zu einem Infrarotbild speichern. Durch das Hinzufügen von Kommentaren wird die Berichterstellung und Nachbearbeitung effizienter,‎ da wesentliche Informationen zu dem Bild wie Bedingungen und Informationen zum Aufnahmeort bereitgestellt werden.
Kommentare werden zur Bilddatei hinzugefügt und können im Bildarchiv betrachtet und bearbeitet werden und auch beim Verschieben der Dateien von der Kamera in die Berichterstellungssoftware auf dem Computer.
  • Sie können in der Kamera festlegen,‎ dass Kommentar-Werkzeuge angezeigt werden,‎ bevor das Bild gespeichert wird. Wählen Sie dafür icon (Einstellungen)‎ > Speichereinstellungen > Kommentar nach Speichern.
  • Außerdem können Sie einem gespeicherten Bild im Bildarchiv Kommentare hinzufügen.

19.2  Hinzufügen einer Notiz

19.2.1  Allgemein

Eine Textnotiz wird mit der Bilddatei in einer Gruppe zusammengefasst. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie durch Eingabe von Freitext Bilder kommentieren.

19.2.2  Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie das Bild im Bildarchiv.

Drücken Sie den Joystick. Dadurch wird ein Kontextmenü angezeigt.

Wählen Sie icon (Kommentar hinzufügen)‎.

Drücken Sie den Joystick. Daraufhin wird eine Soft-Tastatur angezeigt,‎ über die Sie den Text,‎ den Sie speichern möchten,‎ eingeben können.

Graphic

Berühren Sie zum Abschluss Fertig auf der Soft-Tastatur.

19.3  Eine Tabelle hinzufügen

19.3.1  Allgemein

Sie können eine Tabelle mit Textinformationen mit der Bilddatei speichern. Diese Funktion ist sehr brauchbar,‎ wenn Sie Informationen festhalten möchten oder wenn Sie eine große Anzahl ähnlicher Objekte untersuchen. Textkommentare in einer Tabelle können das manuelle Ausfüllen von Formularen oder Untersuchungsprotokollen überflüssig machen.
Die Kamera verfügt über eine Reihe von standardmäßigen Tabellenvorlagen. Sie können auch Ihre eigenen Tabellenvorlagen aus FLIR Tools importieren. Die Vorlagen werden auf der Speicherkarte gespeichert.

19.3.2  Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie das Bild im Bildarchiv.

Drücken Sie den Joystick. Dadurch wird ein Kontextmenü angezeigt.

Wählen Sie icon (Tabelle hinzufügen)‎,‎ und drücken Sie den Joystick.

Wählen Sie icon (Tabelleninhalte hinzufügen)‎,‎ und drücken Sie den Joystick.

Dadurch wird die standardmäßige Tabellenvorlage angezeigt,‎ die im Lieferumfang dieser Kamera enthalten ist.

Gehen Sie für jede Zeile in der Tabelle folgendermaßen vor:

  • Drücken Sie den Joystick. Dadurch werden die vordefinierten Werte angezeigt.
  • Bewegen Sie den Joystick nach oben/unten,‎ um einen vordefinierten Wert auszuwählen. Drücken Sie dann den Joystick zum Bestätigen.
  • Anstatt einen vordefinierten Wert zu verwenden,‎ können Sie die Tastatur auswählen icon und einen anderen Text eingeben.

Wählen Sie zum Abschluss Speichern & Schließen am unteren Rand der Tabelle. Drücken Sie dann den Joystick zum Bestätigen.

19.4  Hinzufügen von Sprachkommentaren

19.4.1  Allgemein

Ein Sprachkommentar ist eine Audioaufzeichnung,‎ die in der Infrarotbilddatei gespeichert wird.
Der Sprachkommentar wird mit Hilfe eines Bluetooth-Headsets aufgezeichnet. Die Aufnahme kann in der Kamera sowie mit Bildanalyse- und Berichterstellungssoftware von FLIR Systems wiedergegeben werden.

19.4.2  Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie das Bild im Bildarchiv.

Drücken Sie den Joystick. Dadurch wird ein Kontextmenü angezeigt.

Wählen Sie icon (Sprachkommentar hinzufügen)‎,‎ und drücken Sie den Joystick.

Um die Aufnahme zu beginnen,‎ wählen Sie icon (Aufzeichnen)‎,‎ und drücken Sie den Joystick.

Um die Aufnahme zu beenden,‎ wählen Sie icon (Stopp)‎,‎ und drücken Sie den Joystick.

Um die Aufnahme anzuhören,‎ wählen Sie icon (Wiedergeben)‎,‎ und drücken Sie den Joystick.

Um die Aufnahme zu löschen,‎ wählen Sie icon (Löschen)‎,‎ und drücken Sie den Joystick.

Wählen Sie nach Abschluss icon (Fertig)‎,‎ und drücken Sie den Joystick.

19.5  Hinzufügen von Entwürfen

19.5.1  Allgemein

Sie können eine Freihandzeichnung zu einem Bild hinzufügen.

19.5.2  Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie das Bild im Bildarchiv.

Drücken Sie den Joystick. Dadurch wird ein Kontextmenü angezeigt.

Wählen Sie icon (Entwurf hinzufügen)‎,‎ und drücken Sie den Joystick.

Dadurch wird der Skizzenmodus aktiviert. Zeichnen Sie die Skizze ,‎ indem Sie den Bildschirm berühren.

Drücken Sie den Joystick. Dadurch wird das Kontextmenü angezeigt. Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aktionen aus:

  • Um die Farbe der Entwurfswerkzeuge zu ändern,‎ wählen Sie icon (Zeichnen)‎,‎ und drücken Sie den Joystick. Wählen Sie die Farbe,‎ und drücken Sie den Joystick.
  • Wählen Sie zum Entfernen icon (Radierer)‎,‎ und drücken Sie den Joystick. Entfernen Sie einen Teil des Entwurfs,‎ indem Sie den Bildschirm berühren.
  • Um einen Pfeil,‎ einen Kreis oder ein Kreuz hinzuzufügen,‎ wählen Sie icon (Entwurf stempeln)‎,‎ und drücken Sie den Joystick. Wählen Sie den Stempeltyp aus,‎ und drücken Sie den Joystick. Der Stempel wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt. Sie können den Stempel durch Berühren des Bildschirms bewegen.
  • Wählen Sie zum Löschen icon (Alle löschen)‎,‎ und drücken Sie den Joystick.
  • Wählen Sie nach Beendigung des Entwurfs icon (Fertig)‎,‎ und drücken Sie den Joystick.