20  Programmieren der Kamera (Zeitraffer)‎

20.1  Allgemein

Sie können die Kamera so programmieren,‎ dass Bilder periodisch gespeichert werden (Zeitraffer)‎.

20.2  Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie den Joystick,‎ um das Menüsystem anzuzeigen.

Wechseln Sie mit dem Joystick zu icon (Aufnahmemodus)‎.

Drücken Sie den Joystick,‎ um ein Untermenü anzuzeigen.

Wählen Sie icon (Zeitraffer)‎.

Drücken Sie den Joystick. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt,‎ in dem Sie die Bedingungen speichern können:

  • Speicherintervall: Verwenden Sie den Joystick,‎ um das Zeitintervall zwischen dem Speichern von Bildern festzulegen.
  • Gesamtanzahl der Bilder: Periodisches Speichern wird angehalten,‎ wenn eine festgelegte Anzahl von Bildern gespeichert wurde.

Drücken Sie den Joystick. Dadurch wird das Dialogfeld geschlossen. Das Zeitintervall wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Um periodisches Speichern manuell zu beginnen oder zu beenden,‎ drücken Sie kurz die Autofokus/Speichern-Taste,‎ und lassen Sie diese wieder los.