12  Konfigurieren von WLAN

12.1  Allgemein

Abhängig von der Kamerakonfiguration können Sie die Kamera mit einem WLAN verbinden oder mit der Kamera einen WLAN-Zugriff auf ein anderes Gerät herstellen.
Eine Verbindung der Kamera kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen:
  • Häufig genutzte Verbindungsart: Durch Einrichten einer Peer-to-Peer-Verbindung (auch Ad-hoc- oder P2P-Verbindung genannt)‎. Dieses Verfahren wird hauptsächlich bei einer Verbindung zu anderen Geräten wie einem iPhone oder einem iPad verwendet.
  • Weniger häufig genutzte Verbindungsart: Verbindung der Kamera über WLAN.

12.2  Einrichten einer Peer-to-Peer-Verbindung (häufig genutzte Verbindungsart)‎

    Gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Drücken Sie den Joystick,‎ um das Menüsystem anzuzeigen.
  2. Wechseln Sie mit dem Joystick zu icon (Einstellungen)‎.
  3. Drücken Sie den Joystick,‎ um das Menü Einstellungen anzuzeigen.
  4. Wählen Sie Geräteeinstellungen,‎ und drücken Sie den Joystick.
  5. Wählen Sie WLAN,‎ und drücken Sie den Joystick.
  6. Wählen Sie Freigeben,‎ und drücken Sie den Joystick.
  7. (Optionaler Schritt.)‎ Um die Parameter anzuzeigen und zu ändern,‎ wählen Sie Einstellungen,‎ und drücken Sie den Joystick.
    • Um den Kanal zu ändern (d. h. den Kanal,‎ auf dem die Kamera überträgt)‎,‎ wählen Sie Kanal,‎ und drücken Sie den Joystick.
    • Um WEP (Verschlüsselungsalgorithmus)‎ zu aktivieren,‎ wählen Sie WEP,‎ und drücken Sie den Joystick. Dadurch wird das Kontrollkästchen WEP aktiviert.
    • Um das WEP-Kennwort zu ändern,‎ wählen Sie Kennwort,‎ und drücken Sie den Joystick.

12.3  Verbinden der Kamera mit einem WLAN (weniger häufig genutzte Verbindungsart)‎

    Gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Drücken Sie den Joystick,‎ um das Menüsystem anzuzeigen.
  2. Wechseln Sie mit dem Joystick zu icon (Einstellungen)‎.
  3. Drücken Sie den Joystick,‎ um das Menü Einstellungen anzuzeigen.
  4. Wählen Sie Geräteeinstellungen,‎ und drücken Sie den Joystick.
  5. Wählen Sie WLAN,‎ und drücken Sie den Joystick.
  6. Wählen Sie Verbinden mit Netzwerk,‎ und drücken Sie den Joystick.
  7. Um eine Liste der verfügbaren Netzwerke anzuzeigen,‎ wählen Sie Netzwerke,‎ und drücken Sie den Joystick.
  8. Wählen Sie eines der verfügbaren Netzwerk aus.
    Kennwortgeschützte Netzwerke sind mit einem Schlosssymbol gekennzeichnet. Für diese ist ein Kennwort erforderlich.