22  Screening-Alarm

22.1  Allgemein

Der Screening-Alarm kann zum Beispiel an Flughäfen verwendet werden,‎ um Passagiere mit erhöhter Körpertemperatur zu erkennen,‎ die auf Fieber hinweisen kann.
Durch die Aktivierung des Screening-Alarms wird ein Messfeld eingeschaltet und Überprüfungsdaten erscheinen in der Ergebnistabelle.
icon Die erfasste Durchschnittstemperatur.
icon Die Alarmtemperatur.
icon Die gemessene Temperatur.
Der Alarm wird ausgelöst,‎ wenn das Messfeld eine Temperatur misst,‎ die oberhalb der Alarmtemperatur liegt. Die Alarmtemperatur ist wiederum die Summe einer festgelegten zulässigen Abweichung und eines erfassten Durchschnittswerts.

22.2  Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Aktivieren Sie den Screening-Modus durch Auswahl von icon (Einstellungen)‎ > Geräteeinstellungen > Kamera einstellen > Screening-Modus = Ein.

Drücken Sie den Joystick,‎ um das Menüsystem anzuzeigen.

Wechseln Sie mit dem Joystick zu icon (Aufnahmemodus)‎.

Drücken Sie den Joystick,‎ um ein Untermenü anzuzeigen.

Wählen Sie icon (Prüfung)‎.

Drücken Sie den Joystick. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt,‎ in dem Sie die Einstellungen für den Alarm definieren können.

  • Zugelassene Abweichung: die zulässige Abweichung vom erfassten Durchschnitt.
  • Alarmton: Mögliche Werte sind Signalton oder Kein Ton.

Drücken Sie den Joystick,‎ um das Dialogfeld zu schließen.

Richten Sie die Kamera auf den Punkt,‎ der von Interesse ist. Das Objekt muss sich im Rahmen des Messfelds befinden.

Halten Sie die programmierbare Taste icon gedrückt,‎ um den erfassten Durchschnitt zurückzusetzen.

Drücken Sie zum Erfassen auf die programmierbare Taste icon.

Richten Sie die Kamera auf weitere Punkte,‎ die von Interesse sind. Nehmen Sie 10 Temperaturerfassungen vor,‎ um eine Basis zu erstellen,‎ indem Sie auf die programmierbare Taste icon drücken.

Der Alarm ist nun eingerichtet und kann verwendet werden. Erfasse Sie gelegentlich einige Temperaturwerte,‎ wenn der Alarm über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder wenn sich die Bedingungen verändern.