31  Glosario

absorción
Cantidad de radiación absorbida por un objeto con respecto a la radiación recibida. Se expresa mediante un número comprendido entre 0 y 1.
ajuste automático
Función que permite a la cámara realizar una corrección interna de la imagen.
ajuste continuo
Función que se encarga de ajustar la imagen. Esta función opera permanentemente para ajustar continuamente el brillo y el contraste de acuerdo con el contenido de la imagen.
ajuste manual
Método para ajustar la imagen mediante el cambio manual de ciertos parámetros.
atmósfera
Gases presentes entre el objeto que se está midiendo y la cámara. Normalmente,‎ se trata de aire.
autopaleta
La imagen de infrarrojos se representa mediante diversos colores,‎ mostrando los objetos fríos y los calientes de forma simultánea.
campo
Intervalo de la escala de temperatura expresado normalmente como valor de una señal.
cavidad isotérmica
Radiador con forma de botella con una temperatura uniforme y que puede verse a través del cuello de la botella.
color de saturación
Las áreas con temperaturas situadas fuera de la configuración de nivel/campo aparecen coloreadas mediante colores de saturación. Entre los colores de saturación hay un color de "exceso" y un color de "defecto". También existe un tercer color rojo de saturación que marca todo como saturado y que indica que el intervalo debe cambiarse.
conducción
Fenómeno que hace que el calor se propague por un material.
convección
La convección es un modo de transferencia de calor que consiste en un fluido en movimiento (a causa de la gravedad u otra fuerza)‎,‎ que transfiere el calor de un lugar a otro.
corrección de imagen (interna o externa)‎
Método para compensar las diferencias de sensibilidad en las distintas partes de las imágenes en vivo,‎ así como para estabilizar la cámara.
cuerpo gris
Objeto que emite una fracción fija de la cantidad de energía correspondiente a un cuerpo negro en cada longitud de onda.
cuerpo negro
Objeto que no refleja ninguna radiación. Toda la radiación que emite se debe a su propia temperatura.
diferencia de temperatura
Resultado de restar dos valores de temperatura.
emisividad
Cantidad de radiación procedente de un objeto con respecto a la de un cuerpo negro. Se expresa mediante un número comprendido entre 0 y 1.
emisión espectral
Cantidad de energía emitida por un objeto por unidad de tiempo,‎ área y longitud de onda (W/m2/μm)‎.
emitancia
Cantidad de energía emitida por un objeto por unidad de tiempo y área (W/m2)‎.
energía de radiación
Cantidad de energía emitida por un objeto por unidad de tiempo (W)‎.
energía radiada
Cantidad de energía emitida por un objeto por unidad de tiempo,‎ área y ángulo (W/m2/sr)‎.
entorno
Objetos y gases que emiten radiación hacia el objeto que se está midiendo.
escala de temperatura
Forma en que se muestra una imagen de infrarrojos. Se expresa mediante dos valores de temperatura que limitan los colores.
filtro
Material transparente sólo en algunas longitudes de onda infrarrojas.
FOV
Siglas del inglés Field of view (campo de visión)‎. Ángulo horizontal visible a través de una lente de infrarrojos.
FPA
Siglas del inglés Focal plane array (matriz de plano focal)‎. Es un tipo de detector de infrarrojos.
humedad relativa
La humedad relativa representa la relación entre la masa de agua actual en el aire y el máximo que puede contener en condiciones de saturación.
IFOV
Siglas del inglés Instantaneous field of view (campo de visión instantáneo)‎. Medida de la resolución geométrica de una cámara de infrarrojos.
infrarrojo
Radiación invisible con una longitud de onda de entre 2 y 13 μm.
intervalo
Límite de medida de temperatura global de una cámara de infrarrojos. Las cámaras pueden tener diversos intervalos. Se expresa mediante dos temperaturas de cuerpo negro que limitan la calibración.
intervalo de temperaturas
Límite de medida de temperatura global de una cámara de infrarrojos. Las cámaras pueden tener diversos intervalos. Se expresa mediante dos temperaturas de cuerpo negro que limitan la calibración.
IR
infrarrojo
isoterma
Función que resalta las partes de una imagen situadas por encima o por debajo de una temperatura,‎ o bien entre uno o varios intervalos de temperatura.
isoterma doble
Isoterma con dos bandas de color en lugar de una.
isoterma transparente
Isoterma que muestra una propagación lineal de colores en lugar de cubrir las partes resaltadas de la imagen.
Láser LocatIR
Fuente de luz con alimentación eléctrica presente en la cámara que emite radiación láser mediante un haz fino y concentrado mediante el cual se puede apuntar a ciertas partes del objeto situado delante de la cámara.
NETD
Siglas del inglés Noise equivalent temperature difference (diferencia de temperatura equivalente al ruido)‎. Medida del nivel de ruido de la imagen en una cámara de infrarrojos.
nivel
Valor central de la escala de temperatura expresado normalmente como valor de una señal.
paleta
Conjunto de colores utilizados para mostrar una imagen de infrarrojos.
parámetros de objeto
Conjunto de valores que describen las circunstancias en las que se ha realizado la medición de un objeto y el objeto en sí (como la emisividad,‎ la temperatura aparente reflejada,‎ la distancia,‎ etc.)‎.
puntero láser
Fuente de luz con alimentación eléctrica presente en la cámara que emite radiación láser mediante un haz fino y concentrado mediante el cual se puede apuntar a ciertas partes del objeto situado delante de la cámara.
píxel
Del inglés picture element (elemento de imagen)‎. Se trata de un punto individual perteneciente a una imagen.
radiación
Fenómeno por el cual un objeto o un gas emite energía electromagnética.
radiador
Equipo de radiación infrarroja.
radiador de cavidad
Radiador con forma de botella cuyo interior es absorbente y que puede verse a través del cuello de la botella.
radiador de cuerpo negro
Equipo de radiación de infrarrojos con las propiedades de un cuerpo negro utilizado para calibrar las cámaras de infrarrojos.
ruido
Pequeña interferencia superflua de la imagen de infrarrojos.
señal de objeto
Valor sin calibrar relacionado con la cantidad de radiación recibida por la cámara desde el objeto.
temperatura de referencia
Temperatura con la que pueden compararse los valores medidos.
temperatura del color
Temperatura en la que el color de un cuerpo negro coincide con un color concreto.
termograma
Imagen de infrarrojos.
transmisión
Los gases y otros materiales pueden ser más o menos transparentes. La transmisión es la cantidad de radiación infrarroja que pasa a través de ellos. Se expresa mediante un número comprendido entre 0 y 1.
transmisión estimada
Valor de transmisión proporcionado por el usuario que reemplaza al calculado.
transmisión procesada
Valor de transmisión calculado a partir de la temperatura,‎ la humedad relativa del aire y la distancia al objeto.
visual
Hace referencia al modo de vídeo de una cámara de infrarrojos por oposición al modo termográfico,‎ que es el normal. Cuando una cámara se encuentra en el modo de vídeo,‎ captura imágenes de vídeo normales,‎ mientras que en el modo de infrarrojos se capturan imágenes termográficas.
índice de reflexión
Cantidad de radiación reflejada por un objeto con respecto a la radiación recibida. Se expresa mediante un número comprendido entre 0 y 1.
óptica externa
Lentes,‎ filtros,‎ escudos térmicos,‎ etc. adicionales que se pueden colocar entre la cámara y el objeto que se está midiendo.