17  Recuperación de datos desde medidores FLIR externos

17.1  General

Puede recuperar datos de un medidor FLIR externo y añadirlos a la tabla de resultados en la imagen de infrarrojos.
Cuando la cámara se conecta a un medidor FLIR a través de Bluetooth,‎ el valor de la medida aparece en la tabla de resultados de la cámara. El valor del medidor FLIR también se añade a la información almacenada en el archivo de imagen. En el modo de vista previa y al editar una imagen al archivo se puede añadir más de un valor desde el mismo medidor FLIR.
En el modo de vista previa y al editar una imagen en el archivo,‎ se pueden realizar las siguientes acciones:
  • Pulse el botón programable icon para agregar el valor que aparece actualmente en el medidor FLIR.
  • Mantenga pulsado el botón programable icon para eliminar todos los valores del medidor FLIR de la imagen.

17.2  Medidores FLIR compatibles

  • FLIR CM78
  • FLIR CM83
  • FLIR DM93
  • FLIR MR77

17.3  Asistencia técnica para medidores externos

Asistencia técnica

Sitio web
Correo electrónico
Teléfono
855-499-3662
Reparación

17.4  Procedimiento habitual para las mediciones de humedad y su documentación

17.4.1  General

El siguiente procedimiento constituye la base para otros procedimientos en los que se usen cámaras de infrarrojos y medidores de FLIR.

17.4.2  Procedimiento

    Lleve a cabo el siguiente procedimiento:
  1. Use la cámara de infrarrojos para identificar posibles áreas húmedas en paredes y techos.
  2. Use el medidor de humedad para medir los niveles de humedad en las diversas ubicaciones en las que sospeche que puede haber humedad.
  3. Si se encuentra un área de especial interés,‎ almacene la lectura de humedad en la memoria del medidor de humedad e identifique el área de medida con una marca manual o con cualquier marcador de identificación térmica.
  4. Recupere la lectura de la memoria del medidor. El medidor de humedad transmitirá ahora esta lectura a la cámara de infrarrojos.
  5. Use la cámara para realizar una imagen térmica del área con el marcador de identificación. Los datos almacenados en el medidor térmico también se guardarán en la imagen.

17.5  Más información

Si desea obtener más información,‎ consulte los manuales del usuario incluidos con los medidores de FLIR.