Para utilizar un dispositivo Bluetooth con la cámara, es necesario emparejar los dispositivos.
11.2 Procedimiento
Lleve a cabo el siguiente procedimiento:
Pulse el joystick para ver el sistema de menús.
Utilice el joystick para ir a (Ajustes).
Pulse el joystick para mostrar el menú Ajustes.
Seleccione Configuración del dispositivo y pulse el joystick.
Seleccione Bluetooth y METERLiNK y pulse el joystick.
Si la casilla de verificación Bluetooth no está seleccionada, pulse el joystick para activar Bluetooth.
NotaTambién deberá activar la conectividad Bluetooth en el dispositivo externo.
Seleccione Buscar dispositivos Bluetooth y pulse el joystick.
Espere hasta que se muestre una lista de dispositivos disponibles. Esto tardará aproximadamente 15 segundos.
Cuando se encuentre un dispositivo Bluetooth, selecciónelo para agregarlo y empiece el procedimiento de emparejamiento. El dispositivo estará listo para utilizarlo a
continuación.
Nota
En la lista de dispositivos disponibles sólo aparecerán los dispositivos METERLiNK y los auriculares Bluetooth.
Puede agregar varios dispositivos.
Puede eliminar un dispositivo seleccionando el dispositivo y, a continuación, seleccionando Eliminar emparejamiento de dispositivo.
Después de agregar un dispositivo METERLiNK, tal como el FLIR MR77 o el FLIR DM93, el resultado del medidor será visible en la tabla de resultados. Para obtener más
información, consulte la sección 17 Recuperación de datos desde medidores FLIR externos.
Después de agregar un auricular compatible con Bluetooth, estará listo para usarlo para agregar anotaciones de voz.