12  Configuración de Wi-Fi

12.1  General

Según la configuración de la cámara,‎ puede conectar la cámara a una red de área local inalámbrica (WLAN)‎ mediante Wi-Fi,‎ o dejar que la cámara proporcione acceso Wi-Fi a otro dispositivo.
Puede conectar la cámara de dos maneras diferentes:
  • Uso más común: configuración de una conexión entre pares (también llamada conexión ad-hoc o P2P)‎. Este método se utiliza principalmente con otros dispositivos,‎ tales como un iPhone,‎ iPad,‎ etc.
  • Uso menos común: conexión de la cámara a una red de área local inalámbrica.

12.2  Configuración de una conexión entre pares (uso más común)‎

    Lleve a cabo el siguiente procedimiento:
  1. Pulse el joystick para ver el sistema de menús.
  2. Utilice el joystick para ir a icon (Ajustes)‎.
  3. Pulse el joystick para mostrar el menú Ajustes.
  4. Seleccione Configuración del dispositivo y pulse el joystick.
  5. Seleccione Wi-Fi y pulse el joystick.
  6. Seleccione Compartir y pulse el joystick.
  7. (Paso opcional)‎. Para mostrar y cambiar los parámetros,‎ seleccione Ajustes y pulse el joystick.
    • Para cambiar el canal (el canal por el que está emitiendo la cámara)‎,‎ seleccione Canal y pulse el joystick.
    • Para activar WEP (algoritmo de cifrado)‎,‎ seleccione WEP y pulse el joystick. Esto activará la casilla de verificación WEP.
    • Para cambiar la contraseña WEP,‎ seleccione Contraseña y pulse el joystick.

12.3  Conexión de la cámara a una red de área local inalámbrica (uso menos común)‎

    Lleve a cabo el siguiente procedimiento:
  1. Pulse el joystick para ver el sistema de menús.
  2. Utilice el joystick para ir a icon (Ajustes)‎.
  3. Pulse el joystick para mostrar el menú Ajustes.
  4. Seleccione Configuración del dispositivo y pulse el joystick.
  5. Seleccione Wi-Fi y pulse el joystick.
  6. Seleccione Conectar a red y pulse el joystick.
  7. Para mostrar una lista de las redes disponibles,‎ seleccione Redes y pulse el joystick.
  8. Seleccione una de las redes disponibles:
    Las redes protegidas por contraseña se indican con el icono de un candado y para ellas tendrá que escribir una contraseña.