22  Alarma de análisis

22.1  General

La alarma de análisis se puede utilizar,‎ por ejemplo,‎ en los aeropuertos para detectar pasajeros con temperaturas corporales elevadas,‎ lo que puede indicar la presencia de fiebre.
Al activar la alarma de análisis,‎ se activará un cuadro de medida y los datos de análisis en la tabla de resultados.
icon Temperatura media de la muestra.
icon Temperatura de la alarma.
icon Temperatura medida.
La alarma se disparará cuando un cuadro de medida mida una temperatura superior a la temperatura de alarma. Por su parte,‎ la temperatura de alarma es la suma de la desviación permitida especificada y un valor medio de la muestra.

22.2  Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento:

Active el modo de supervisión seleccionando icon (Ajustes)‎ > Configuración del dispositivo > Configure la cámara > Modo de supervisión = Activado.

Pulse el joystick para ver el sistema de menús.

Utilice el joystick para ir a icon (Modo de grabación)‎.

Pulse el joystick. Se mostrará un submenú.

Seleccione icon (Supervisión)‎.

Pulse el joystick. Se muestra un cuadro de diálogo donde puede definir los ajustes de la alarma.

  • Desviación aceptada: la desviación permitida respecto a la media de la muestra.
  • Sonido de alarma: los valores aplicables son bip o sin sonido.

Pulse el joystick. El cuadro de diálogo se cierra.

Oriente la cámara hacia un punto de interés. El objeto debe estar dentro del marco del cuadro de medida.

Mantenga pulsado el botón programable icon para restablecer la media de la muestra.

Pulse el botón programable icon para tomar la muestra.

Oriente la cámara hacia más puntos de interés. Tome 10 muestras para obtener una base de muestras. Para ello,‎ pulse el botón programable icon.

La alarma ahora está configurada y lista para usarse. De vez en cuando,‎ registre unas cuantas muestras si la alarma se utiliza durante mucho tiempo o si las condiciones cambian.