31  Glossaire

Absorption (facteur d'absorption)‎
Quantité de rayonnement absorbé par un objet par rapport à la quantité de rayonnement reçu. La valeur est comprise entre 0 et 1.
Atmosphère
Gaz situés entre l'objet mesuré et la caméra,‎ en principe de l'air.
Bruit
Petite perturbation non désirée dans l'image infrarouge.
Cavité isotherme
Radiateur en forme de bouteille avec une température uniforme vue par un goulot.
Cavité rayonnante
Radiateur en forme de bouteille dont l'intérieur,‎ accessible par un goulot,‎ est absorbant.
CDV
Champ de vision (Field Of View)‎ : angle horizontal pouvant être visualisé à travers un objectif infrarouge.
Conduction
Processus permettant à la chaleur de se diffuser dans la matière.
Convection
La convection est un mode de transfert de chaleur pour lequel un fluide est mis en mouvement,‎ par le biais de la gravité ou d'une autre force,‎ transférant ainsi la chaleur d'un lieu à un autre.
Corps gris
Objet émettant une fraction fixe de la quantité d'énergie d'un corps noir pour chaque longueur d'onde.
Corps noir
Objet non réfléchissant. Tout le rayonnement qu'il émet provient de sa propre température.
Correction de l'image (interne ou externe)‎
Moyen permettant de compenser les différences de sensibilité dans différentes parties d'images en direct et permettant également de stabiliser la caméra.
Couleur de saturation
Les zones dont la température est située en dehors des paramètres de niveau/de sensibilité sont colorées avec les couleurs de saturation. Les couleurs de saturation contiennent une couleur ‘excédentaire’ et une couleur ‘déficitaire’. Il existe également une troisième couleur de saturation rouge qui marque tout ce qui est saturé par le détecteur,‎ ce qui signifie que la plage doit probablement être modifiée.
différence de température.
Valeur résultant de la soustraction de deux valeurs de température.
environnement
Objets et gaz émettant des rayonnements vers l'objet mesuré.
Exitance
Quantité d'énergie émise par un objet par unité de temps et de surface (W/m2)‎.
Exitance énergétique (spectrale)‎
Quantité d'énergie émise par un objet par unité de temps,‎ de surface et de longueur d'onde (W/m2/μm)‎.
Facteur de transmission
Les gaz et les matériaux peuvent être plus ou moins transparents. La transmission est la quantité de rayonnement Infrarouge les traversant. La valeur est comprise entre 0 et 1.
Filtre
Matériau qui est transparent pour certaines longueurs d'ondes infrarouges.
FPA
Matrice à plan focal : type de détecteur infrarouge.
Gain
Intervalle de l'échelle de température,‎ généralement exprimée comme valeur de signal.
Humidité relative
L'humidité relative représente le rapport entre la masse actuelle de la vapeur d'eau dans l'air et la valeur maximale pouvant être contenue dans l'air en cas de saturation.
IFOV
Champ de vision instantané : mesure de la résolution géométrique d'une caméra infrarouge.
Infrarouge
Rayonnement invisible,‎ ayant une longueur d'onde comprise entre 2 et 13 μm.
IR
Infrarouge
Isotherme
Fonction permettant de mettre en valeur des parties de l'image se situant au-dessus,‎ en dessous d'un ou entre plusieurs intervalles de température.
Isotherme double
Isotherme possédant deux bandes de couleur au lieu d'une.
Isotherme transparent
Isotherme indiquant une répartition linéaire des couleurs au lieu de couvrir les parties mises en valeur de l'image.
Laser LocatIR
Source lumineuse alimentée électriquement sur la caméra émettant un rayonnement laser sous forme de faisceau fin et concentré pour pointer sur certaines parties de l'objet se trouvant devant la caméra.
Luminance énergétique
Quantité d'énergie émise par un objet par unité de temps,‎ de surface et d'angle (W/m2/sr)‎.
NETD (résolution thermique)‎
Résolution thermique de mesure (Noise equivalent temperature difference)‎. Mesure de la résolution thermique de mesure d'une caméra infrarouge.
Niveau
Valeur centrale de l'échelle de température,‎ généralement exprimée comme valeur de signal.
Optique externe
Lentilles,‎ filtres,‎ écrans thermiques supplémentaires pouvant être placés entre la caméra et l'objet mesuré.
Palette
Palette de couleurs utilisée pour afficher une image infrarouge.
Palette automatique
L'image infrarouge est affichée avec une répartition non linéaire des couleurs permettant de faire mieux ressortir simultanément les objets froids et chauds.
Paramètres objet
Ensemble de valeurs décrivant les conditions dans lesquelles un objet a été mesuré et décrivant l'objet lui-même (telles que l'émissivité,‎ la température apparente réfléchie,‎ la distance,‎ etc.)‎.
Pixel
Signifie élément d'image (pictural élément)‎. Point sur une image.
Plage
Limites de la mesure de température générale d'une caméra de thermographie infrarouge. Les caméras disposent de plusieurs plages. Exprimée par deux valeurs de température de corps noir délimitant l'étalonnage en cours.
Plage de températures
Limites de la mesure de température générale d'une caméra de thermographie infrarouge. Les caméras disposent de plusieurs plages. Exprimée par deux valeurs de température de corps noir délimitant l'étalonnage en cours.
Pointeur laser
Source lumineuse alimentée électriquement sur la caméra émettant un rayonnement laser sous forme de faisceau fin et concentré pour pointer sur certaines parties de l'objet se trouvant devant la caméra.
Puissance rayonnante
Quantité d'énergie émise par un objet par unité de temps (W)‎.
Radiateur
Équipement infrarouge rayonnant.
Radiateur (corps noir)‎
Équipement de rayonnement infrarouge avec les propriétés d'un corps noir,‎ permettant d'étalonner les caméras de thermographie infrarouge.
Rayonnement
Processus par lequel de l'énergie électromagnétique est émise par un objet ou un gaz.
Réflexion
Quantité de rayonnement reflété par un objet par rapport à la quantité de rayonnement reçu. La valeur est comprise entre 0 et 1.
Réglage automatique
Fonction permettant à la caméra d'effectuer une correction interne de l'image.
Réglage continu
Fonction réglant l'image. Cette fonction est toujours activée et règle en continu le contraste et la luminosité selon le contenu de l'image.
Réglage manuel
Moyen permettant de régler l'image en modifiant certains paramètres manuellement.
Signal d'un objet
Valeur non étalonnée se rapportant à la quantité de rayonnement émis par l'objet et reçu par la caméra.
Température de couleur
Température à laquelle la couleur d'un corps noir correspond à une couleur spécifique.
Température de référence
Température à laquelle les valeurs normalement mesurées peuvent être comparées.
Thermogramme
Image infrarouge
Transmission atmosphérique calculée
Valeur de transmission calculée en fonction de la température,‎ de l'humidité relative de l'air et de la distance jusqu'à l'objet.
Transmission atmosphérique estimée
Valeur de transmission fournie par un utilisateur,‎ remplaçant une valeur calculée.
TV
Relatif au mode vidéo d'une caméra de thermographie infrarouge,‎ par opposition au mode thermographique normal. Lorsque la caméra est en mode TV,‎ elle capture des images vidéo,‎ au lieu des images thermographiques capturées en mode IR (infrarouge)‎.
Échelle de température
Façon dont une image infrarouge est actuellement affichée. Exprimée par deux valeurs de température délimitant les couleurs.
Émissivité (facteur d'émissivité)‎
Quantité de rayonnement provenant d'un objet,‎ comparé à celui d'un corps noir. La valeur est comprise entre 0 et 1.