8  Composants de la caméra

8.1  Vue de l'arrière

8.1.1  Figure

Graphic

8.1.2  Explication

  1. Écran tactile LCD.
  2. Antenne pour communication sans fil.
  3. Bouton du zoom numérique.
  4. Bouton programmable.
  5. Joystick avec bouton-poussoir.
  6. Bouton Précédent.
  7. Bouton de lampe de la caméra
  8. Bouton pour basculer entre les modes de réglage automatique et manuel de l'image.
  9. Bouton d'images archivées.
  10. Bouton Marche/Arrêt.
  11. Dragonne.

8.2  Vue de face

8.2.1  Figure

Graphic

8.2.2  Explication

  1. Bouton Pointeur laser. Permet d'activer le pointeur laser.
  2. Bouton Autofocus/Enregistrer.
  3. Bouton Mise au point. Déplacez vers la gauche/droite pour régler la mise au point de la caméra.
  4. Point d'attache de la dragonne tour de cou.
  5. Lampe de la caméra.
  6. Caméra numérique.
  7. Bouton de déverrouillage des objectifs infrarouges supplémentaires.
  8. Pointeur laser.
  9. Objectif infrarouge.

8.3  Vue inférieure

8.3.1  Figure

Graphic

8.3.2  Explication

  1. Câble USB-A (pour connecter un périphérique USB externe à la caméra)‎.
  2. Témoin indiquant que la carte mémoire est en cours d'utilisation.
  3. Câble USB mini-B (pour connecter la caméra à un ordinateur)‎.
  4. Carte mémoire.
  5. Câble vidéo (vidéo composite)‎.
  6. Montage du trépied 1/4"-20
  7. Loquet du couvercle de la baie de connexion.
  8. Couvercle du compartiment de la batterie.
  9. Loquet du couvercle du compartiment de la batterie.

8.4  Indicateur de condition de la batterie

8.4.1  Figure

Graphic

8.4.2  Explication

Type de signal

Signification

Clignotement du signal lumineux vert.
L'alimentation ou le chargeur autonome recharge actuellement la batterie.
Signal lumineux vert continu.
La batterie est chargée.
Indicateur éteint.
La caméra fonctionne sur la batterie (au lieu de fonctionner sur l'alimentation)‎.

8.5  Pointeur laser

8.5.1  Figure

Graphic

Figure 8.1  Cette figure illustre la différence de position entre le pointeur laser et le centre optique de l'objectif infrarouge.

8.5.2  Vignette de mise en garde (laser)‎

Une vignette de mise en garde laser contenant les informations suivantes est fixée à la caméra :
Graphic

8.5.3  Réglementations laser

Longueur d'onde : 635 nm. Puissance de sortie maximum : 1 mW.
Ce produit est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11 à l'exception des écarts décrits dans Laser Notice N°50,‎ du 24 juin 2007.