17  Recherche des données des appareils de mesure externes FLIR

17.1  Généralités

Vous pouvez rechercher les données d’un appareil de mesure externe FLIR et les ajouter à l’image infrarouge.
Lorsque la caméra est connectée à un appareil de mesure FLIR via Bluetooth,‎ la valeur mesurée par l'appareil apparaît dans le tableau de résultats sur la caméra. Cette mesure est également ajoutée aux informations sauvegardées dans le fichier de l'image. Dans le mode aperçu,‎ lorsque vous modifiez une image archivée,‎ il est possible d'y intégrer plusieurs valeurs issues de l'appareil de mesure FLIR.
En mode aperçu,‎ lorsque vous modifiez une image dans l'archive,‎ vous pouvez procéder comme suit :
  • Appuyez sur le bouton programmable icon pour ajouter la valeur qui apparaît sur l'appareil de mesure FLIR.
  • Maintenez le bouton programmable icon enfoncé pour supprimer toutes les valeurs de mesure associées à l'image.

17.2  Appareils de mesure FLIR pris en charge

  • FLIR CM78
  • FLIR CM83
  • FLIR DM93
  • FLIR MR77

17.3  Assistance technique pour appareils de mesure externes

Assistance technique

Site Web
E-mail
Téléphone
855-499-3662
Réparations

17.4  Procédures typiques de mesures d'humidité et de documentation

17.4.1  Généralités

La procédure suivante peut servir de référence pour les autres procédures utilisant les caméras infrarouges et appareils de mesure FLIR.

17.4.2  Procédure

    Procédez comme suit :
  1. La caméra infrarouge vous permet de détecter les zones humides derrière les murs et les plafonds.
  2. L'humidimètre vous permet de déterminer le niveau d'humidité selon les différents emplacements suspects qui ont été découverts.
  3. Lorsque vous avez repéré un endroit particulièrement intéressant,‎ enregistrez le relevé d'humidité dans la mémoire de l'hydromètre. Puis,‎ identifiez la zone à l'aide d'une empreinte manuelle ou d'un autre marqueur d'identification thermique.
  4. Sélectionnez à nouveau le relevé dans la mémoire de l'appareil de mesure. L'hydromètre transmet désormais en continu ce relevé à la caméra infrarouge.
  5. La caméra vous permet de prendre une image thermique de la zone indiquée par le marqueur d'identification. Les données stockées dans l'hydromètre seront également enregistrées sur l'image.

17.5  En savoir plus

Pour plus d'informations,‎ reportez-vous aux manuels d'utilisation fournis avec les appareils de mesure FLIR.