Avant de pouvoir utiliser un périphérique Bluetooth avec la caméra, les deux périphériques doivent être associés.
11.2 Procédure
Procédez comme suit :
Appuyez sur le joystick pour afficher le menu.
Utilisez le joystick pour accéder à (Paramètres).
Appuyez sur le joystick pour afficher le menu Paramètres.
Sélectionnez Paramètres du périphérique et appuyez sur le joystick.
Sélectionnez Bluetooth avec METERLiNK et appuyez sur le joystick.
Si la case Bluetooth est désactivée, appuyez sur le joystick pour activer Bluetooth.
RemarqueVous devez aussi activer la connectivité Bluetooth sur le périphérique externe.
Sélectionnez Rechercher Bluetooth les périphériques et appuyez sur le joystick.
Patientez jusqu'à ce que la liste des périphériques disponibles soit affichée. Ceci prendra environ 15 secondes.
Lorsqu'un périphérique Bluetooth est détecté, sélectionnez-le pour l'ajouter et procédez à l'association. Le périphérique est maintenant prêt à être utilisé.
Remarque
Seuls les périphériques METERLiNK et les casques compatibles Bluetooth apparaîtront dans la liste des périphériques disponibles.
Vous pouvez ajouter plusieurs périphériques.
Vous pouvez retirer un périphérique en le sélectionnant, puis en sélectionnant Dissocier le périphérique.
Après avoir ajouté un appareil METERLiNK, tel que le FLIR MR77 ou le FLIR DM93, les résultats de l'appareil de mesure apparaîtront dans le tableau des résultats
et seront stockés avec les images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 17 Recherche des données des appareils de mesure externes FLIR.
Après avoir ajouté un casque compatible Bluetooth, ce dernier peut être utilisé pour l'ajout d'annotations vocales.