12  Configuration du Wi-Fi

12.1  Généralités

Selon la configuration de votre caméra,‎ vous pouvez connecter la caméra à un réseau local sans fil (WLAN)‎ en utilisant le Wi-Fi,‎ ou laisser la caméra fournir un accès Wi-Fi à un autre périphérique.
Vous pouvez connecter la caméra de deux façons différentes :
  • Méthode la plus courante : configurer une connexion d'égal à égal (aussi appelée connexion homologue ou P2P)‎. Cette méthode est essentiellement utilisée avec d'autres périphériques,‎ tels qu'un iPhone ou un iPad.
  • Méthode moins courante : connecter la caméra sur un réseau local sans fil (WLAN)‎.

12.2  Configurer une connexion d'égal à égal (méthode la plus courante)‎

    Procédez comme suit :
  1. Appuyez sur le joystick pour afficher le menu.
  2. Utilisez le joystick pour accéder à icon (Paramètres)‎.
  3. Appuyez sur le joystick pour afficher le menu Paramètres.
  4. Sélectionnez Paramètres du périphérique et appuyez sur le joystick.
  5. Sélectionnez Wi-Fi et appuyez sur le joystick.
  6. Sélectionnez Partager et appuyez sur le joystick.
  7. (Étape facultative)‎. Pour afficher et modifier des paramètres,‎ sélectionnez Paramètres et appuyez sur le joystick.
    • Pour modifier le canal (le canal sur lequel la caméra émet)‎,‎ sélectionnez Canal et appuyez sur le joystick.
    • Pour activer le WEP (algorithme de chiffrement)‎,‎ sélectionnez WEP et appuyez sur le joystick. Cette opération cochera la case WEP.
    • Pour modifier le mot de passe WEP,‎ sélectionnez Mot de passe et appuyez sur le joystick.

12.3  Connexion de la caméra à un réseau local sans fil (méthode moins courante)‎

    Procédez comme suit :
  1. Appuyez sur le joystick pour afficher le menu.
  2. Utilisez le joystick pour accéder à icon (Paramètres)‎.
  3. Appuyez sur le joystick pour afficher le menu Paramètres.
  4. Sélectionnez Paramètres du périphérique et appuyez sur le joystick.
  5. Sélectionnez Wi-Fi et appuyez sur le joystick.
  6. Sélectionnez Connexion au réseau et appuyez sur le joystick.
  7. Pour afficher la liste des réseaux disponibles,‎ sélectionnez Réseaux et appuyez sur le joystick.
  8. Sélectionnez l'un des réseaux disponibles.
    Les réseaux protégés par mot de passe sont identifiés à l'aide d'une icône en forme de cadenas et vous devrez renseigner un mot de passe pour les utiliser.