Procédez comme suit :
Pour activer le mode de détection, sélectionnez
(Options) > Configuration du périphérique > Paramétrer la caméra > Mode de détection = Activer.
Appuyez sur le joystick pour afficher le menu.
Utilisez le joystick pour accéder à
(Mode d'enregistrement).
Appuyez sur le joystick. Un sous-menu s'affiche alors.
Sélectionnez
(Analyse).
Appuyez sur le joystick. Une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres de l'alarme s'affiche.
Appuyez sur le joystick. La boîte de dialogue se ferme alors.
Orientez la caméra vers un point d'intérêt. L'objet doit être dans le cadre de la boîte de mesure.
Appuyez sur le bouton programmable
et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser la moyenne prélevée.
Appuyez sur le bouton programmable
pour prélever l'échantillon.
Orientez la caméra vers plusieurs points d'intérêt. Prélevez 10 échantillons pour constituer une base d'échantillonnage en
appuyant sur le bouton programmable
.
L'alarme est maintenant configurée et prête à l'emploi. De temps en temps, enregistrez quelques échantillons si l'alarme est utilisée pendant une longue période ou si les conditions changent.