17.1 Info generali
È possibile acquisire i dati da un misuratore FLIR esterno ed incorporarli nell'immagine termica.
Quando la termocamera è connessa a uno strumento di misurazione FLIR tramite Bluetooth, il valore della misurazione viene visualizzato nella tabella dei risultati della termocamera. Il valore dello strumento
di misurazione FLIR viene aggiunto anche nelle informazioni salvate nel file di immagine. Nella modalità di anteprima e durante
la modifica di un'immagine nell'archivio, è possibile aggiungere più di un valore proveniente dallo stesso misuratore FLIR.
Nota
- Per poter utilizzare un misuratore FLIR con la termocamera, è necessario accoppiare i dispositivi. Per ulteriori informazioni,
vedere 11 Associazione di dispositivi Bluetooth.
- Per aggiungere più di un valore dello strumento di misurazione FLIR durante il salvataggio di un'immagine, è necessario attivare
la modalità di anteprima. Selezionare
(Impostazioni) > Opzioni di salvataggio > Anteprima prima del salvataggio = Attiva.
Nella modalità di anteprima e durante la modifica di un'immagine nell'archivio è possibile svolgere le seguenti operazioni:
- Premere il pulsante programmabile
per aggiungere il valore attualmente visualizzato sullo strumento di misurazione FLIR.
- Tenere premuto il pulsante programmabile
per rimuovere i valori dello strumento di misurazione FLIR dall'immagine.
Nota Tutte le funzioni assegnate al pulsante programmabile vengono disattivate temporaneamente quando è attiva la modalità di anteprima
o durante la modifica di un'immagine nell'archivio.