A seconda della configurazione della termocamera, è possibile collegare la termocamera ad una rete WLAN tramite Wi-Fi o lasciare
che sia la termocamera a fornire un accesso Wi-Fi ad un altro dispositivo.
La termocamera può essere connessa in due modi diversi:
Utilizzo più diffuso: impostazione di una connessione peer-to-peer (anche detta connessione ad hoc o P2P). Questo metodo viene utilizzato principalmente con altri dispositivi, ad esempio iPhone o iPad.
Utilizzo meno diffuso: connessione della termocamera ad una rete WLAN.
12.2 Impostazione di una connessione peer-to-peer (utilizzo più diffuso)
Attenersi alla procedura seguente:
Premere il joystick per visualizzare il sistema di menu.
Utilizzare il joystick per accedere a (Impostazioni).
Premere il joystick per visualizzare il menu Impostazioni.
Selezionare Impostazioni dispositivo e premere il joystick.
Selezionare Wi-Fi e premere il joystick.
Selezionare Condividi e premere il joystick.
(Passaggio opzionale). Per visualizzare e modificare i parametri, selezionare Impostazioni e premere il joystick.
Per modificare il canale (cioè il canale utilizzato dalla termocamera per la trasmissione dei dati), selezionare Canale e premere il joystick.
Per attivare WEP ('algoritmo di crittografia), selezionare WEP e premere il joystick, in modo da selezionare la casella di controllo WEP.
Per modificare la password WEP, selezionare Password e premere il joystick.
NotaQuesti parametri vengono impostati per la rete in uso dalla termocamera. Essi saranno utilizzati dal dispositivo esterno per
connettere quel dispositivo alla rete.
12.3 Connessione della termocamera ad una rete WLAN (utilizzo meno diffuso)
Attenersi alla procedura seguente:
Premere il joystick per visualizzare il sistema di menu.
Utilizzare il joystick per accedere a (Impostazioni).
Premere il joystick per visualizzare il menu Impostazioni.
Selezionare Impostazioni dispositivo e premere il joystick.
Selezionare Wi-Fi e premere il joystick.
Selezionare Connetti alla rete e premere il joystick.
Per visualizzare un elenco di reti disponibili, selezionare Reti e premere il joystick.
Selezionare una delle reti disponibili.
Le reti protette da password vengono contrassegnate da un'icona a forma di lucchetto. Per accedervi, è necessario inserire
una password.
NotaAlcune reti non sono visibili. Per la connessione a queste reti, selezionare Impostazioni dall'elenco Reti, quindi premere il joystick. Infine, selezionare Aggiungi rete... e impostare manualmente tutti i parametri necessari.