7 人間工学に関する注釈
7.1
一般
疲労の蓄積によるケガを回避するため、人間工学的に正しくカメラを持つことは重要です。このセクションでは、カメラの持ち方に関するアドバイスと例を説明します。
注
以下の点に注意してください。
常に作業位置に適するようにタッチ スクリーン LCD の角度を調整してください。
カメラをかまえるとき、光学系の筐体を左手でも支えるようにしてください。これにより、右手への負荷を軽減することができます。
7.2
図