次の手順に従います。
バッテリー ケースにバッテリーを入れます。
カメラを初めてお使いになる前に、バッテリーを 4 時間充電してください。
カード スロットにメモリー カードを差し込みます。
オン/オフ ボタン
を押して、カメラの電源を入れます。
カメラを対象物に向けます。
フォーカスを調整します。
[オートフォーカス/保存] ボタンを完全に押し込んで、画像を保存します。
http://support.flir.com/tools に移動し、FLIR Tools をダウンロードします。
コンピュータに FLIR Tools をインストールします。
FLIR Tools を起動します。
USB ケーブルを使ってカメラをコンピュータに接続します。
画像を FLIR Tools にインポートします。
1 つまたは複数の画像を選択します。
[レポートを生成] をクリックします。
[エクスポート] をクリックして、レポートを PDF ファイルとしてエクスポートします。
PDF レポートをクライアントに送信します。