11
Bluetooth
デバイスを接続する
11.1
一般
カメラで
Bluetooth
デバイスを使用する前に、デバイスを接続する必要があります。
11.2
手順
次の手順に従います。
ジョイスティックを押して、メニュー システムを表示します。
ジョイスティックを使用して
(
オプション
) に移動します。
ジョイスティックを押して、[
オプション
] メニューを表示します。
[
デバイス設定
] を選択して、ジョイスティックを押します。
[
Bluetooth
と
METERLiNK
] を選択して、ジョイスティックを押します。
[
Bluetooth
] チェック ボックスがオフになっている場合は、ジョイスティックを押して
Bluetooth
をアクティブにします。
注
外部デバイス上でも
Bluetooth
接続をアクティベートする必要があります。
[
Bluetooth
デバイスのスキャン
] を選択し、ジョイスティックを押します。
使用可能なデバイスのリストが表示されるまで待ちます。これには、約 15 秒かかります。
Bluetooth
デバイスが検出されたら、デバイスを選択して追加し、ペアリング手順を開始します。これで、デバイスを使用する準備ができました。
注
METERLiNK
デバイスと
Bluetooth
対応ヘッドセットのみが使用可能なデバイスのリストに表示されます。
複数のデバイスを追加することもできます。
デバイスを削除するには、削除するデバイスを選択して [
デバイスの切断
] を選択します。
FLIR MR77、FLIR DM93 などの
METERLiNK
デバイスを追加すると、メーターからの結果が測定結果表に表示され、画像とともに保存されます。詳細については、「
17
外部 FLIR メーターからデータを取得する
」を参照してください。
Bluetooth
に対応したヘッドセットを追加すると、音声注釈の追加に簡単に使用できます。