次の手順に従います。
画像アーカイブ内の画像を開きます。
ジョイスティックを押して、コンテキスト メニューを表示します。
(メモを追加) を選択します。
ジョイスティックを押します。これにより、ソフト キーボードが表示され、保存するテキストを入力することができます。

完了したら、ソフト キーボードで [完了] にタッチします。
次の手順に従います。
画像アーカイブ内の画像を開きます。
ジョイスティックを押して、コンテキスト メニューを表示します。
(表を追加) を選択して、ジョイスティックを押します。
(表に内容を追加) を選択して、ジョイスティックを押します。
これにより、カメラに付属しているデフォルトの表テンプレートが表示されます。
表の各行で次の操作を実行します。
完了したら、表の下部にある [保存して終了] を選択します。ジョイスティックを押して確定します。
次の手順に従います。
画像アーカイブ内の画像を開きます。
ジョイスティックを押して、コンテキスト メニューを表示します。
(音声コメントを追加) を選択して、ジョイスティックを押します。
録音を開始するには、
(録音) を選択して、ジョイスティックを押します。
録音を停止するには、
(停止) を選択して、ジョイスティックを押します。
録音を再生するには、
(再生へ) を選択して、ジョイスティックを押します。
録音を削除するには、
(削除) を選択して、ジョイスティックを押します。
完了したら、
(完了) を選択して、ジョイスティックを押します。
次の手順に従います。
画像アーカイブ内の画像を開きます。
ジョイスティックを押して、コンテキスト メニューを表示します。
(スケッチを追加) を選択して、ジョイスティックを押します。
これでスケッチ モードになります。画面にタッチしてスケッチを描画します。
ジョイスティックを押します。これにより、コンテキスト メニューが表示されます。次の 1 つ以上の操作を実行します。