20  カメラをプログラムする (タイム ラプス)‎

20.1  一般

カメラで定期的にイメージを保存するようにプログラムすることができます (タイム ラプス)‎。

20.2  手順

次の手順に従います。

ジョイスティックを押して、メニュー システムを表示します。

ジョイスティックを使用して icon (録画モード)‎ に移動します。

ジョイスティックを押します。これにより、サブメニューが表示されます。

icon (タイム ラプス)‎ を選択します。

ジョイスティックを押します。これにより、ダイアログ ボックスが表示され、保存条件を設定することができます。

  • 保存間隔: ジョイスティックを使用して画像を保存する間隔を設定します。
  • [画像の合計数]‎: 設定した数の画像が保存されると、定期的な保存を停止します。

ジョイスティックを押します。これによりダイアログ ボックスが閉じます。間隔は画面の上部に表示されます。

手動で定期的な保存を開始または停止するには、[オートフォーカス/保存]‎ ボタンを少しの間押してから放します。