21  ビデオ クリップを録画する

21.1  一般

ビデオ クリップを録画してメモリ カードに保存することができます。

21.2  手順

次の手順に従います。

ジョイスティックを押して、メニュー システムを表示します。

ジョイスティックを使用して icon (録画モード)‎ に移動します。

ジョイスティックを押します。これにより、サブメニューが表示されます。

icon (ビデオ)‎ を選択して、ジョイスティックを押します。

以下を行ってください:

  • 記録を開始するには、[オートフォーカス/保存]‎ ボタンを少しの間押してから離します。画面上部のカウンタが、記録経過時間を表示します。
  • 記録を停止するには、[オートフォーカス/保存]‎ ボタンを少しの間押してから離します。

記録は画像をアーカイブに自動的に保存され、ここで再生したり削除したりすることができます。