12  Wi-Fi の設定

12.1  一般

カメラの構成によっては、Wi-Fi を使用してカメラをワイヤレス ローカル エリア ネットワーク (WLAN)‎ に接続したり、カメラと別のデバイスを Wi-Fi で接続したりできる場合があります。
次の 2 つの異なる方法で、カメラを接続できます。
  • 最も一般的な方法: ピア ツー ピア接続 (「アドホック」または「P2P」接続とも呼ばれる)‎ を設定します。この方法は、主に iPhone または iPad などのその他のデバイスとの接続に使用されます。
  • あまり一般的ではない方法: カメラを WLAN に接続します。

12.2  ピア ツー ピア接続の設定 (最も一般的な方法)‎

    次の手順に従います。
  1. ジョイスティックを押して、メニュー システムを表示します。
  2. ジョイスティックを使用して icon (オプション)‎ に移動します。
  3. ジョイスティックを押して、[オプション]‎ メニューを表示します。
  4. [デバイス設定]‎ を選択して、ジョイスティックを押します。
  5. [Wi-Fi]‎ を選択して、ジョイスティックを押します。
  6. [共有]‎ を選択して、ジョイスティックを押します。
  7. (オプションの手順)‎ パラメータを表示して変更するには、[オプション]‎ を選択してジョイスティックを押します。
    • チャネル (カメラがブロードキャストに使用しているチャネル)‎ を変更するには、[チャネル]‎ を選択して、ジョイスティックを押します。
    • WEP (暗号化アルゴリズム)‎ をアクティブにするには、[WEP]‎ を選択し、ジョイスティックを押します。これにより、[WEP]‎ チェック ボックスがオンになります。
    • WEP パスワードを変更するには、[パスワード]‎ を選択し、ジョイスティックを押します。

12.3  ワイヤレス ローカル エリア ネットワークへのカメラの接続 (あまり一般的ではない方法)‎

    次の手順に従います。
  1. ジョイスティックを押して、メニュー システムを表示します。
  2. ジョイスティックを使用して icon (オプション)‎ に移動します。
  3. ジョイスティックを押して、[オプション]‎ メニューを表示します。
  4. [デバイス設定]‎ を選択して、ジョイスティックを押します。
  5. [Wi-Fi]‎ を選択して、ジョイスティックを押します。
  6. [ネットワークに接続]‎ を選択して、ジョイスティックを押します。
  7. 使用可能なネットワークのリストを表示するには、[ネットワーク]‎ を選択して、ジョイスティックを押します。
  8. 使用可能ないずれかのネットワークを選択します。
    南京錠のアイコンが付いているネットワークは、パスワードで保護されています。これらのネットワークでは、パスワードを入力する必要があります。