次の手順に従います。
スクリーニング モードを有効にするには、
(設定) > [デバイス設定] > [カメラを設定] > [スクリーニング モード] = [オン] を選択します。
ジョイスティックを押して、メニュー システムを表示します。
ジョイスティックを使用して
(録画モード) に移動します。
ジョイスティックを押します。これにより、サブメニューが表示されます。
(スクリーニング) を選択します。
ジョイスティックを押します。これにより、ダイアログ ボックスが表示され、アラームの設定を定義することができます。
ジョイスティックを押します。これにより、ダイアログ ボックスが閉じます。
カメラを対象のポイントに向けます。対象が測定ボックスのフレーム内に入っている必要があります。
プログラム ボタン
を押し続けて、サンプルの平均をリセットします。
プログラム ボタン
を押してサンプルを取ります。
カメラを他の対象のポイントに向けます。サンプルを 10 回取り、プログラム ボタン
を押してサンプル ベースを構築します。
これでアラームが設定され、使用可能になります。アラームが長期間使用される場合、または条件が変化する場合は、定期的にいくつかのサンプルを記録します。