30  FLIR Systems 정보

FLIR Systems는 1978년에 설립되어 지금까지 고성능 적외선 화상 시스템 분야를 개척해오고 있으며,‎ 다양한 민간용,‎ 산업용,‎ 정부용 열화상 시스템을 설계,‎ 제조,‎ 판매하는 세계 선두의 업체입니다. FLIR Systems는 1958년부터 지금까지 적외선 기술 분야에서 뛰어난 성과를 거둔 5곳의 주요 업체인 스웨덴의 AGEMA Infrared Systems(전 AGA Infrared Systems)‎와 미국의 Indigo Systems,‎ FSI,‎ Inframetrics와 프랑스 업체인 Cedip를 거느리고 있습니다.
FLIR Systems는 2007년 이후로 세계적인 센서 기술 전문 기업들을 인수해왔습니다.
Graphic

그림 30.1  1960년대 초반의 특허 문서

FLIR Systems의 제조 시설은 미국(오래곤주 포트랜드,‎ 메사추세츠주 보스톤,‎ 캘리포니아 산타바바라)‎에 3개가 있고 스웨덴(스톡홀름)‎에 1개가 있습니다. 2007년 에스토니아 탈린에 제조 시설이 1개 추가되었습니다. 벨기에,‎ 브라질,‎ 중국,‎ 프랑스,‎ 독일,‎ 영국,‎ 홍콩,‎ 이탈리아,‎ 일본,‎ 스웨덴,‎ 미국에 직판 영업소가 있고,‎ 전세계 에이전트와 대리점 네트워크를 갖추고 있습니다.
FLIR Systems는 적외선 카메라 산업 분야에서 혁신을 주도하고 있습니다. 끊임없이 기존 카메라를 향상시키고 새로운 카메라를 개발하여 시장의 요구를 충족시키고 있습니다. 최초의 배터리 작동식 산업용 휴대형 검사 카메라와 최초의 비냉각 적외선 카메라를 출시하는 등 제품 설계와 개발에서 많은 혁신을 이루었습니다.
Graphic

그림 30.2  1969년: Thermovision 모델 661. 카메라 무게는 약 25kg,‎ 오실로스코프는 20kg,‎ 삼각대는15kg입니다. 220VAC 발전기 세트와 액체 질소가 들어있는 10L 용기도 필요합니다. 오실로스코프 왼쪽에 폴라로이드 부착물(6kg)‎을 볼 수 있습니다.

Graphic

그림 30.3  2015년: FLIR One. iPhone 및 휴대폰에 장착하는 액세서리로 무게는 90g입니다.

FLIR Systems는 카메라 시스템의 모든 핵심적인 기계 및 전자 구성품을 자체적으로 제조합니다. 검출기 설계와 제조에서 렌즈 및 시스템 전자 장비,‎ 최종 시험과 교정에 이르기까지 모든 생산 과정을 자체 기술자들이 직접 수행하고 감독합니다. 이러한 적외선 기술자의 전문 지식을 바탕으로 적외선 카메라에 조립되는 모든 핵심적인 구성품의 정밀도와 신뢰도를 보장합니다.

30.1  단순한 적외선 카메라가 아닌 최고의 제품

FLIR Systems는 단순히 최고의 적외선 카메라 시스템을 생산하는 것 이상의 사명을 갖고 있습니다. 모든 적외선 카메라 시스템 사용자에게 생산성을 향상시킬 수 있는 효과적인 카메라와 소프트웨어 세트를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 특히 예측 관리,‎ 연구 개발,‎ 공정 감독을 위한 맞춤 소프트웨어도 자체적으로 개발해 사용하고 있습니다. 대부분의 소프트웨어는 다양한 언어로 번역되어 제공됩니다.
우리는 고객의 장비를 가장 까다로운 적외선 기능에 적합하게 사용할 수 있도록 모든 적외선 카메라와 다양한 액세서리를 지원합니다.

30.2  지식의 공유

카메라가 사용하기 편리하도록 설계되었으나 카메라 조작 방법에 대한 지식 외에도 열화상에 대한 많은 지식이 필요합니다. 그러므로 FLIR Systems는 공인된 교육 과정을 제공하는 적외선 교육 센터(ITC)‎를 별도의 사업부로 설립하였습니다. ITC 과정을 수료하면 실제로 사용할 수 있는 많은 지식을 습득할 수 있습니다.
ITC 담당자들이 적외선 이론을 활용하는 데 필요할 수 있는 모든 응용 지원을 해드립니다.

30.3  고객 지원

FLIR Systems는 고객이 카메라를 항상 잘 사용할 수 있도록 전세계 서비스 네트워크를 운용하고 있습니다. 카메라에 문제가 생기면 현지의 서비스 센터가 가능한 모든 장비와 전문 기술을 활용하여 최대한 빠른 시간 내에 그 문제를 해결해드릴 것입니다. 따라서 카메라를 해외 서비스 센터로 보내거나 언어가 다른 해외 서비스 담당자에게 설명해야 할 필요가 없습니다.