11  Bluetooth‎ 장치 페어링

11.1  일반 정보

카메라와 함께 Bluetooth 장치를 사용하기 전에 두 장치를 서로 페어링해야 합니다.

11.2  프로시저

    다음 절차를 따르십시오.
  1. 조이스틱을 눌러 메뉴 시스템을 표시합니다.
  2. 조이스틱을 사용하여 icon(설정)‎으로 이동합니다.
  3. 조이스틱을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다.
  4. 장치 설정을 선택하고 조이스틱을 누릅니다.
  5. BluetoothMETERLiNK을 선택하고 조이스틱을 누릅니다.
  6. Bluetooth 확인란이 선택되지 않은 경우,‎ 조이스틱을 눌러 Bluetooth를 활성화합니다.
  7. Bluetooth 장치 검색을 선택하고 조이스틱을 누릅니다.
  8. 사용 가능한 장치 목록이 표시될 때까지 기다립니다. 약 15초 정도 걸립니다.
  9. Bluetooth 장치가 검색되면 장치를 선택하여 추가하고 페어링 절차를 시작합니다. 이제 해당 장치를 사용할 수 있습니다.