32 Termografiske måleteknikker
32.1 Innledning
Et infrarødt kamera måler og viser emittert infrarød stråling fra et objekt. Det faktum at stråling er en funksjon av overflatetemperaturen
gjør det mulig for kameraet å beregne og vise denne temperaturen.
Strålingen som kameraet måler avhenger imidlertid ikke bare av temperaturen på objektet, men også emissiviteten. Strålingen
kommer også fra omgivelsene og reflekteres i objektet. Strålingen fra objektet og den reflekterte strålingen blir også påvirket
av absorpsjon av atmosfæren.
For å måle temperaturen nøyaktig er det derfor nødvendig å kompensere for effektene fra et antall forskjellige strålekilder.
Kameraet gjør dette on-line. Følgende objektparametre må imidlertid angis i kameraet:
- Emissiviteten til objektet
- Reflektert tilsynelatende temperatur
- Avstanden mellom objekt og kamera
- Relativ fuktighet
- Temperaturen til atmosfæren
32.2 Emissivitet
Den objektparameteren som er viktigst å angi riktig, er emissiviteten. Dette er et mål på hvor mye stråling som sendes ut
fra objektet, i forhold til et perfekt svart legeme med samme temperatur.
Normalt vil materialet objektet er laget av og dets overflatebehandling gi en emissivitet i området 0,1 til 0,95. En høypolert
flate (speil) gir emissivitet under 0,1, mens en oksidert eller malt falte har høyere emissivitet. Oljebasert maling vil,
uavhengig av fargen i det synlige spektret, ha en emissivitet over 0,9, inn i det infrarøde området. Huden til et menneske
har en emissivitet på fra 0,97 til 0,98.
Ikke-oksiderende metaller representerer et ekstremtilfelle med perfekt opasitet og høy refleksivitet, og som ikke varierer
mye med bølgelengden. Derfor er emissiviteten til metaller lav – og øker med temperaturen. For ikke-metaller er emissiviteten
høy og synker med temperaturen.
32.2.1 Bestemme emissiviteten til en prøve
32.2.1.1 Trinn 1: Bestemme reflektert tilsynelatende temperatur
Bruk en av følgende to metoder til å bestemme den reflekterte tilsynelatende temperaturen:
32.2.1.1.1 Metode 1: Direkte metode
Gå frem på følgende måte:
- Se etter mulige refleksjonskilder, med tanke på at innfallsvinkelen = refleksjonsvinkelen (a = b).
- Hvis refleksjonskilden er en punktkilde, modifiserer man kilden ved å dekke til den med et stykke kartong.
- Mål strålingsintensiteten (= tilsynelatende temperatur) fra den reflekterende kilden ved å bruke følgende innstillinger:
Du kan måle strålingsintensiteten ved å bruke en av følgende to metoder:
Det anbefales ikke å bruke termoelement til å måle den reflekterte temperaturen av to viktige årsaker:
- Et termoelement måler ikke strålingsintensiteten
- Et termoelement krever svært god termisk kontakt til overflaten, vanligvis ved at man limer og dekker til føleren med termisk
isolerende stoff.
32.2.1.1.2 Metode 2: Reflektormetoden
Gå frem på følgende måte:
- Krøll sammen et stort stykke aluminiumsfolie.
- Brett ut aluminiumsfolien igjen og fest den til et stykke papp av samme størrelse.
- Plasser et stykke papp foran objektet du ønsker å måle. Forsikre det om at siden med aluminiumsfolien peker mot kameraet.
- Still emissiviteten til 1,0.
- Mål den tilsynelatende temperaturen til aluminiumsfolien og skriv den ned.
32.2.1.2 Trinn 2: Bestemme emissiviteten
Gå frem på følgende måte:
- Velg et sted der du kan plassere prøven.
- Bestem og angi den reflekterte tilsynelatende temperaturen iht. prosedyren foran.
- Plasser et stykke elektrikertape med kjent høy emissivitet på prøven.
- Varm opp minst 20 K over romtemperaturen. Oppvarmingen må være jevnt fordelt.
- Fokuser og autojuster kameraet, og frys bildet.
- Juster Nivå og Spenn for å få best mulig lysstyrke og kontrast.
- Angi emissiviteten til tapen (vanligvis 0,97).
- Mål temperaturen til tapen ved å benytte en av følgende målefunksjoner:
- Isoterm (hjelper deg med å bestemme både temperaturen og hvor jevnt du har varmet opp prøven)
- Punkt (enklere)
- Rektangel Gj.snitt (passer til flater med varierende emissivitet).
- Skriv ned temperaturen.
- Flytt målefunksjonen til prøveflaten.
- Endre emissivitetsinnstillingen til du leser av samme temperatur som forrige måling.
- Skriv ned emissiviteten.
Obs
- Unngå tvungen konveksjon
- Tilstreb termisk stabile omgivelser som ikke genererer punktrefleksjoner
- Bruk høykvalitets tape som du vet ikke er transparent, og som du er sikker på har høy emissivitet
- Denne metoden forutsetter at temperaturen på tapen og prøveflaten er den samme. Hvis de ikke er det, vil emissivitetsmålingen
bli feil.
32.3 Reflektert tilsynelatende temperatur
Denne parameteren benyttes til å kompensere for strålingen som reflekteres i objektet. Hvis emissiviteten er lav, og temperaturen
i objektet er relativt langt unna den som reflekteres, er det viktig å angi og kompensere for den reflekterte tilsynelatende
temperaturen korrekt.
32.4 Avstand
Avstanden er avstanden mellom objektet og fronten av linsen til kameraet. Denne parameteren benyttes til å kompensere for
følgende to fakta:
- At strålingen fra målet absorberes av atmosfæren mellom objektet og kameraet.
- At strålingen fra selve atmosfæren detekteres av kameraet.
32.5 Relativ fuktighet
Kameraet kan også kompensere for det faktum at transmisjonen også er avhengig av den relative fuktigheten til atmosfæren.
For å gjøre dette angir du den relative fuktigheten korrekt. For korte avstander og normal fuktighet, kan den relative fuktigheten
settes til standardverdien 50 %.
32.6 Andre parametre
I tillegg kan du på enkelte kameraer og analyseprogrammer fra FLIR Systems kompensere for følgende parametre:
- Atmosfærisk temperatur – dvs. temperaturen i atmosfæren mellom kameraet og målet
- Ekstern optikktemperatur – dvs. temperaturen til eventuelle eksterne linser eller vinduer som benyttes foran kameraet
- Ekstern optikktransmittans – dvs. transmisjonen til eventuelle eksterne linser eller vinduer som benyttes foran kameraet