30  Om FLIR Systems

FLIR Systems ble grunnlagt i 1978 for å gå i bresjen for utviklingen av avanserte infrarøde bildesystemer og er verdensledende innen konstruksjon,‎ produksjon og markedsføring av termiske bildesystemer for et bredt spekter av kommersielle,‎ industrielle og offentlige anvendelser. I dag omfatter FLIR Systems fem store selskaper som helt siden 1958 har frembragt enestående resultater innen infrarød teknologi – det svenske selskapet AGEMA Infrared Systems (tidligere AGA Infrared Systems)‎,‎ de tre amerikanske selskapene Indigo Systems,‎ FSI og Inframetrics samt det franske selskapet Cedip.
Siden 2007 har FLIR Systems kjøpt opp flere selskaper med verdensledende ekspertise innen sensorteknologier:
Graphic

Figur 30.1  Patentdokumenter fra begynnelsen av 1960-årene

FLIR Systems har tre produksjonsanlegg i USA (Portland,‎ OR,‎ Boston,‎ MA og Santa Barbara,‎ CA)‎ og ett i Sverige (Stockholm)‎. Siden 2007 er det også et produksjonsanlegg i Tallinn,‎ Estland. Direktesalgkontorer i Belgia,‎ Brasil,‎ Kina,‎ Frankrike,‎ Tyskland,‎ Storbritannia,‎ Hong Kong,‎ Italia,‎ Japan,‎ Korea,‎ Sverige og USA—sammen med et verdensomspennende nettverk av agenter og distributører—støtter vår internasjonale kundebase.
FLIR Systems i førersetet når det gjelder nyskapning i den infrarøde kameraindustrien. Vi forutser markedsbehovene ved hele tiden å forbedre våre eksisterende kameraer og utvikle nye. Selskapet har satt standarder innen produktdesign og utvikling,‎ f.eks. med det første batteridrevne bærbare kameraet for industrielle inspeksjoner,‎ det første ikke-avkjølte infrarøde kameraet,‎ bare for å nevne noen av våre innovasjoner.
Graphic

Figur 30.2  1969: Thermovision Modell 661. Kameraet veide ca. 25 kg,‎ oscilloskopet 20 kg og stativet 15 kg. Brukeren trengte også et 220 VAC generatorsett og en 10-litersflaske med flytende nitrogen. Til venstre for oscilloskopet ser du polaroidtilbehøret (6 kg)‎.

Graphic

Figur 30.3  2015: FLIR One,‎ et tilbehør til iPhone- og Android-mobiltelefoner. Vekt: 90 g.

FLIR Systems produserer selv alle de viktigste mekaniske og elektroniske komponentene til kamerasystemene. Alle produksjonstrinn utføres og overvåkes av våre egne ingeniører,‎ fra detektorkonstruksjon og produksjon via linser og systemelektronikk,‎ til sluttesting og kalibrering. Den dyptgående ekspertisen til disse infrarødspesialistene garanterer nøyaktigheten og påliteligheten til alle vitale komponenter som monteres inn i ditt infrarøde kamera.

30.1  Mer enn bare et infrarødt kamera

Hos FLIR Systems innser vi at det er jobben vår å gå lenger enn bare å produsere de beste infrarøde kamerasystemene. Vi er forpliktet til å sette alle som bruker våre infrarøde kamerasystemer,‎ i stand til å arbeide mer produktivt ved å skaffe dem den mest slagkraftige kombinasjonen av kamera og programvare. Skreddersydd programvare for forebyggende vedlikehold,‎ Fo&U og prosessovervåking utvikles på huset. Det meste av programvaren er tilgjengelig på mange forskjellige språk.
Vi støtter alle våre infrarøde kameraer med mye forskjellig tilbehør for å tilpasse utstyret vårt til de mest krevende infrarøde anvendelsene.

30.2  Dele vår kunnskap

Selv om kameraene våre er laget for å være brukervennlige,‎ handler termografi om mye mer enn bare å kunne håndtere et kamera. Derfor har FLIR Systems grunnlagt Infrared Training Center (ITC)‎,‎ en separat forretningsenhet som gir sertifiserte opplæringskurs. Ved å delta på ett av ITC-kursene,‎ vil du få en virkelig praktisk opplæring.
Staben i ITC er også der for å gi deg den applikasjonsstøtten du måtte ha behov for når du skal sette infrarød teori ut i praksis.

30.3  Støtte våre kunder

FLIR Systems driver et verdensomspennende servicenettverk for å holde kameraet ditt i gang til enhver tid. Hvis du har problem med kameraet ditt,‎ har lokale servicesentre alt utstyr og all kunnskap som trengs til å løse problemet på kortest mulig tid. Derfor er det ikke behov for å sende kameraet til den andre siden av jordkloden,‎ og du slipper å snakke med noen som ikke snakker ditt språk.