29  Eksempler på bruk

29.1  Fuktighet- og vannskade

29.1.1  Generelt

Ofte kan man detektere fuktighet og vannskade i et hus ved hjelp av et infrarødt kamera. Dette skyldes delvis at det skadde området har en annen evne til å lede varme,‎ og delvis at det har en annen evne til å lagre varme enn materialet rundt.
Det er mange faktorer som kan spille inn når det gjelder hvordan fuktighet eller vannskade vises i et infrarødt bilde.
For eksempel skjer oppvarming og avkjøling av disse delene med forskjellige hastighet,‎ avhengig av materialet og tiden på dagen. Derfor er det viktig at man benytter andre metoder,‎ og at man sjekker om det er fuktighet eller vannskade.

29.1.2  Figur

Bildet under viser omfattende vannskade på en yttervegg. Vannet har trengt inn i den ytre fasaden på grunn av at vinduskarmen er montert feil.
Graphic

29.2  Defekt kontakt i sokkel

29.2.1  Generelt

Avhengig av hvilken type tilkobling en sokkel har,‎ kan en ledning som er koblet feil føre til lokal temperaturøkning. Denne temperaturøkningen skyldes det reduserte kontaktområdet mellom ledningen som kommer inn og sokkelens tilkoblingspunkt,‎ og kan føre til elektrisk brann.
Konstruksjonen av en sokkel kan variere mye fra produsent til produsent. Derfor kan forskjellige feil i en sokkel føre til samme typiske utseende i et infrarødt bilde.
Lokal temperaturøkning kan også skyldes dårlig kontakt mellom ledning og sokkel,‎ eller at lasten er forskjellig.

29.2.2  Figur

Bildet under viser tilkobling av en kabel til en sokkel,‎ hvor feil kontakt i tilkoblingen har ført til lokal temperaturøkning.
Graphic

29.3  Oksidert sokkel

29.3.1  Generelt

Avhengig av sokkeltype og miljøet sokkelen er installert i,‎ kan det oppstå oksideringer på sokkelens kontaktflater. Disse oksideringene kan føre til lokalt økt motstand når sokkelen er lastet. I et infrarødt bilde kan dette sees som lokal temperaturøkning.
Konstruksjonen av en sokkel kan variere mye fra produsent til produsent. Derfor kan forskjellige feil i en sokkel føre til samme typiske utseende i et infrarødt bilde.
Lokal temperaturøkning kan også skyldes dårlig kontakt mellom ledning og sokkel,‎ eller at lasten er forskjellig.

29.3.2  Figur

Bildet under viser en serie med sikringer hvor én sikring har økt temperatur på kontaktflatene mot sikringsholderen. På grunn av det blanke metallet i sikringsholderen,‎ er ikke temperaturøkningen synlig der,‎ mens den er synlig på det keramiske materialet til sikringen.
Graphic

29.4  Dårlig isolasjon

29.4.1  Generelt

Dårlig isolasjon kan skyldes at isolasjonen mister volum i tidens løp,‎ og dermed ikke fyller hulrommet i en vegg skikkelig.
Med et infrarødt kamera kan du se om isolasjonen er dårlig,‎ fordi den enten har en annen evne til å lede varme enn seksjonene med korrekt installert isolasjon,‎ og/eller kameraet kan vise området hvor luft trenger inn i bygningskroppen.
Når du inspiserer en bygning,‎ skal temperaturforskjellen mellom innsiden og utsiden minst være 10°C. Stusser,‎ vannrør,‎ betongsøyler og lignende komponenter kan ligne på dårlig isolasjon i et infrarødt bilde. Mindre forskjeller kan også oppstå naturlig.

29.4.2  Figur

I bildet under mangler det isolasjon i taket. På grunn av manglende isolasjon har luften trengt inn i takstrukturen,‎ noe som gir et annet karakteristisk utseende i det infrarøde bildet.
Graphic

29.5  Trekk

29.5.1  Generelt

Det kan oppstå trekk under gulvlister,‎ rundt dører og vinduskapslinger og over taklister. Ofte kan man se denne typen trekk med et infrarødt kamera,‎ da en kjøligere luftstrøm avkjøler flaten rundt.
Når du undersøker trekken i et hus,‎ bør det være undertrykk i huset. Lukk alle dører,‎ vinduer og ventilasjonskanaler,‎ og la kjøkkenviften gå en stund før du tar infrarøde bilder.
Et infrarødt bilde av trekk viser ofte et typisk strømningsmønster. Du ser dette strømningsmønsteren tydelig i bildet under.
Husk også at trekk kan være innelukket varme fra gulvvarme.

29.5.2  Figur

Bildet under viser en takluke hvor manglende installasjon har ført til betydelig trekk.
Graphic