35  Формула для обработки результатов измерений

Как уже отмечалось,‎ при наведении на объект камера принимает излучение не только от самого объекта. Она также принимает излучение от окружающей среды,‎ которое отражается поверхностью объекта. Обе эти компоненты излучения,‎ до некоторой степени,‎ ослабляются при прохождении через атмосферу на пути к камере. В результате появляется третья составляющая излучения,‎ создаваемая уже самой атмосферой.
Данное описание ситуации с измерениями,‎ как показано на рисунке ниже,‎ является довольно-таки близким к истине описанием реальных условий. Факторами,‎ которыми в данном случае можно пренебречь,‎ являются,‎ например,‎ рассеяние солнечного света в атмосфере или рассеянное излучение от сильных источников,‎ находящихся вне поля обзора. Такие возмущения с трудом поддаются количественному описанию,‎ однако в большинстве случаев они,‎ к счастью,‎ достаточно малы,‎ чтобы ими можно пренебречь. В том случае,‎ когда этими помехами пренебречь нельзя,‎ конфигурация измерения будет,‎ скорее всего,‎ такова,‎ что риск искажения очевиден,‎ по крайней мере,‎ для подготовленного оператора. Тогда ответственностью оператора будет изменение ситуации при выполнении измерений,‎ чтобы избежать влияния помех,‎ например путем изменения направления наблюдения,‎ экранирования источников сильного излучения и т.п.
Приняв приведенное выше описание,‎ мы можем использовать нижерасположенный рисунок для вывода формулы вычисления температуры объекта на выходе откалиброванной камеры.
Graphic

Рисунок 35.1  Схематическое представление ситуации при общих термографических измерениях 1: Среда; 2: Объект; 3: Атмосфера; 4: Камера

Предположим,‎ что энергия,‎ получаемая при излучении W от черного тела в качестве источника температуры Tsource на коротком расстоянии создает выходной сигнал камеры Usource,‎ который пропорционален энергии на входе (камера с выходом,‎ линейно пропорциональным мощности)‎. Тогда можем записать (уравнение 1)‎:
formula
или упрощенно:
formula
где С - константа.
Если источником является серое тело с излучательной способностью ε,‎ получаемое излучение будет,‎ следовательно,‎ иметь значение εWsource.
Теперь мы можем записать три слагаемых принимаемой энергии излучения:
  1. Светимость объекта = ετWobj,‎ где ε является светимостью объекта,‎ а τ является коэффициентом пропускания атмосферы. Температура объекта - Tobj.
  2. Отраженное излучение окружающих источников = (1 – ε)‎τWrefl,‎ где (1 – ε)‎ является коэффициентом отражения объекта. Сторонние источники имеют температуру Trefl.
    Расчеты основаны на допуске,‎ что температура Trefl одинакова для всех излучающих поверхностей внутри полусферы,‎ видимой с точки на поверхности объекта. Конечно,‎ это является некоторым упрощением реальной ситуации. Однако это – необходимое упрощение для вывода формулы,‎ с которой можно работать,‎ а температуре Trefl можно,‎ по крайней мере,‎ теоретически сопоставить значение,‎ которое будет соответствовать эффективной температуре сложной окружающей среды.
    Следует также учесть,‎ что за основу было взято предположение о том,‎ что излучательная способность для окружающей среды = 1. Это соответствует закону Кирхгофа: все излучение,‎ попадающее на окружающие поверхности,‎ будет,‎ в конечном счете,‎ поглощено этими же поверхностями. Таким образом,‎ излучательная способность = 1 (хотя следует отметить,‎ что в дискуссиях последнего времени говорится о необходимости учета полной сферы вокруг объекта)‎.
  3. Светимость атмосферы = (1 – τ)‎τWatm,‎ где (1 – τ)‎ является светимостью атмосферы. Температура атмосферы равна Tatm.
Теперь можно записать общую получаемую энергию излучения (уравнение 2)‎:
formula
Умножаем каждое слагаемое на константу C из уравнения 1,‎ заменяем произведения CW соответствующими U согласно тому же уравнению и получаем (уравнение 3)‎:
formula
Решаем уравнение 3 для Uobj (уравнение 4)‎:
formula
Это общая формула измерений,‎ используемая во всем термографическом оборудовании FLIR Systems. Напряжения,‎ получаемые из данной формулы,‎ следующие:

Cтол35.1  Напряжения

Uobj
Вычисленное выходное напряжение камеры для черного тела с температурой Tobj,‎ т.е. напряжение,‎ которое может быть преобразовано непосредственно в действительную температуру интересуемого объекта.
Utot
Измеренное выходное напряжение камеры для данного случая.
Urefl
Теоретическое выходное напряжение камеры для черного тела с температурой Trefl согласно калибровке.
Uatm
Теоретическое выходное напряжение камеры для черного тела с температурой Tatm согласно калибровке.
Оператор должен предоставить для вычисления несколько значений параметров:
Эта задача иногда может оказаться трудновыполнимой для оператора,‎ поскольку в конкретном случае обычно не существует простых способов получения точных значений излучательной способности и коэффициента пропускания атмосферы. Получение этих двух температур обычно не составляет сложностей,‎ если окружающая среда не содержит больших и сильных источников излучения.
В этой связи возникает естественный вопрос: насколько важным является получение правильных значений этих параметров? Чтобы уже здесь ощутить эту проблему,‎ представляется интересным рассмотреть некоторые различные случаи измерений и сравнить относительные величины трех слагаемых излучения. Это поможет ответить на вопрос о том,‎ где важно использовать точные значения тех или иных параметров.
На приведенных ниже рисунках представлены относительные величины трех слагаемых излучения для трех различных температур объекта,‎ двух значений излучательной способности и двух спектральных диапазонов: SW и LW. Остальные параметры имеют следующие фиксированные значения:
Является очевидным,‎ что измерение низких температур объекта является более критичным нежели измерение высоких температур,‎ поскольку в первом случае «возмущающие» источники излучения имеют сравнительно большее воздействие. Если при этом излучательная способность объекта низкая,‎ то ситуация еще более осложняется.
В завершение мы должны рассмотреть вопрос о важности получения возможности использовать кривую калибровки выше наивысшей точки калибровки,‎ что называется экстраполяцией. Предположим,‎ что в определенном случае в результате измерения мы получаем Utot = 4,‎5 вольт. Максимальная точка калибровки для камеры была порядка 4,‎1 вольт; измеренное значение неизвестно оператору. Таким образом,‎ даже если объектом является черное тело,‎ т.е. Uobj = Utot,‎ мы фактически выполняем экстраполяцию кривой калибровки при преобразовании 4,‎5 вольт в значение температуры.
Теперь предположим,‎ что объект не является черным и имеет излучательную способность (коэффициент излучения)‎ 0,‎75,‎ а коэффициент пропускания равен 0,‎92. Предположим также,‎ что два последних слагаемых уравнения 4 вместе составляют 0,‎5 вольт. Вычислив Uobj через уравнение 4,‎ получаем Uobj = 4,‎5 / 0,‎75 / 0,‎92 – 0,‎5 = 6,‎0. Эта экстраполяция является довольно рискованной,‎ особенно если учесть,‎ что видеоусилитель может ограничивать выход до 5 вольт! Однако следует отметить,‎ что применение кривой калибровки является теоретической процедурой,‎ при которой не существует электронных или иных ограничений. Можно с уверенностью утверждать,‎ что если бы не существовало ограничений на сигнал в камере и если бы значение калибровки камеры намного превышало 5 вольт,‎ полученная в результате кривая в значительной степени совпадала бы с нашей реальной кривой,‎ экстраполированной на значения выше 4,‎1 вольта,‎ при условии,‎ что алгоритм калибровки основан на физике процесса излучения,‎ как и алгоритм FLIR Systems. Но,‎ конечно,‎ для таких экстраполяций должно существовать ограничение.
Graphic

Рисунок 35.2  Относительные величины источников излучения при различных условиях измерений (SW-камера)‎. 1: Температура объекта; 2: Светимость; Obj: Излучение объекта; Refl: Отраженное излучение; Atm: излучение атмосферы. Фиксированные параметры: τ = 0,‎88; Trefl = 20°C; Tatm = 20°C.

Graphic

Рисунок 35.3  Относительные величины источников излучения при различных условиях измерений (SW-камера)‎. 1: Температура объекта; 2: Светимость; Obj: Излучение объекта; Refl: Отраженное излучение; Atm: излучение атмосферы. Фиксированные параметры: τ = 0,‎88; Trefl = 20°C; Tatm = 20°C.