31  词汇表

FOV
视场角:可通过红外镜头看到的水平角度。
FPA
焦平面阵列:一种红外探测器类型。
IFOV
瞬时视场角:红外照相机的几何分辨率的度量方法。
Laser LocatIR
照相机中的一种电动光源,可发射细长、集中的激光束以指向位于照相机前方的某个物体部位。
NETD
温差的等量干扰。红外照相机图像干扰级别的一种度量方法。
传导
热能导入材料的过程。
估计大气透射值
由用户提供的透射值,取代计算所得的大气透射值。
像素
表示图像元素。指图像中的单个点。
光谱(辐射)发射度
物体每单位时间、面积和波长所发射的能量 (W/m2/μm)‎。
参考温度
据以比较常规测量值的温度。
双等温线
具有双色带而非一种色带的等温线。
反射率
物体反射的辐射量与收到的辐射量之比。系数介于 0 和 1 之间。
发射度
物体每单位时间和面积所发射的能量 (W/m2)‎。
发射率(发射系数)
物体辐射量与黑体辐射量之比。系数介于 0 和 1 之间。
可见光
指红外照相机的可见光模式,相对于普通模式—热像模式。当照相机处于视频模式时,可以捕捉一般的视频图像,而在红外模式下照相机捕捉的是热像图像。
吸收率(吸收系数)
物体吸收的辐射量与收到的辐射量之比。系数介于 0 和 1 之间。
图像标定(内部或外部)
补偿活动物体图像不同部位的热敏差异并使照相机稳定的一种方法。
外部光学器件
附加镜头、滤光片、挡热板等,可置于照相机与被测量物体之间。
大气
介于被测量物体与照相机之间的气体,通常为空气。
对流
对流是一种热传导模式,其中流体因重力或其他力而运动,从而将热量从一处传导至另一处。
干扰
红外图像中不希望得到的细微干扰。
手动调节
通过人工更改某些参数来调节图像的一种方法。
温宽
温标的间隔,通常以信号值表示。
温差
两个温度值相减所得的值。
温度范围
红外照相机目前的总体温度测量限制,照相机可具有数个温度范围,用限制当前标定的两个黑体温度值表示。
温度范围
红外照相机目前的总体温度测量限制,照相机可具有数个温度范围,用限制当前标定的两个黑体温度值表示。
温标
当前显示红外图像所采用的方法,以限定颜色的两个温度值表示。
滤光片
仅对某些红外线波长透明的材料。
激光指示器
照相机中的一种电动光源,可发射细长、集中的激光束以指向位于照相机前方的某个物体部位。
灰体
对于每种波长发射固定比例的黑体能量的物体。
热谱
红外图像。
物体信号
照相机收到的与物体辐射量相关的未标定值。
物体参数
描述测量物体所处的环境及物体本身(例如发射率、反射表象温度、距离等)的一组值。
环境
向被测量物体发出辐射的物体和气体。
电平
温标的中心值,通常以信号值表示。
相对湿度
相对湿度为表示空气中当前水蒸气的质量与在饱和条件下其所含最大值的比率。
空腔辐射体
具有内部吸收能力的,需通过瓶颈查看的瓶形辐射体。
等温线
突出显示高于或低于某一温度间隔线,或介于多条温度间隔线之间的图像部分的一种方法。
等温线空腔
需通过瓶颈查看并具有统一温度的瓶形辐射体。
红外线
一种不可见的辐射光,其波长约为 2–13 μm。
红外线
红外线
自动调色板
以不均匀的颜色分布显示红外图像,可同时显示低温物体与高温物体。
自动调节
使照相机执行内部图像校正的功能。
色温
黑体颜色用以匹配特定颜色的温度。
计算所得大气透射值
根据空气的温度、相对湿度及与物体的距离计算所得的透射值。
调色板
用于显示红外图像的颜色集合。
辐射
物体或气体发射电磁能量的过程。
辐射体
一件红外线辐射设备。
辐射功率
物体每单位时间所发射的能量 (W)‎。
辐射度
物体每单位时间、面积和角度所辐射的能量 (W/m2/sr)‎。
连续调节
一种调节图像的功能。此功能根据图像内容不断调节亮度和对比度。
透射(或透射率)系数
气体和物质可具有不同程度的透明度。透射是透过气体和物质的红外辐射量。系数介于 0 和 1 之间。
透明等温线
显示颜色的线性分布特征的一种等温线,它不包括图像的突出显示部分。
饱和色
温度超过现有电平/温宽设置值的区域将着以饱和色。饱和色包含‘上溢’色和‘下溢’色。此外,还有一种红饱和色,用于标记由探测器充满的所有区域,表示温度范围可能需要调整。
黑体
完全没有反射能力的物体,所有辐射均源于其自身的温度。
黑体辐射源
用于标定红外照相机的具有黑体属性的红外辐射装置。